This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:放电功能无法正常工作

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, BQSTUDIO, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522988/bq25756evm-discharge-function-doesn-t-work

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25756

工具/软件:

您好、  

我尝试使用 BQ25756EVM 并使用13节串联锂离子电池组来测试充电/放电功能。 我已将电源(55VDC)连接到 J2、将电池连接到 J3、将负载(V 调节)连接到 J1。 我可以启用充电、但无法让反向模式(放电)运行。 无论我进行了什么位设置、状态都显示反向模式关闭。 我已禁用 EN_CHG 并启用 EN_REV。 我在这里缺少什么来开始放电? 以下是状态。 非常感谢任何帮助。

谢谢

Gamini

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    充电器的输入和输出电压是多少?

    如果只连接了电池、可以使反向模式正常工作吗?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    即使系统中只有电池(J3)和负载(J1)(J2上无)、反向模式也不起作用。 如果我将电源连接到 J2、则负载直接从 J2上的电源获取电源、根据原理图、这是正确的、因为它们直接连接。 但是、 好像我可以在没有外部电源(J2上)的情况下、通过安装 Q5、Q6、Q7和 Q8 并选择性地驱动信号 ACDRV、HDRV1、BAT_DRV 和 BAT_SRC、将电池连接到负载。 我的回答正确吗? 目前、下面是 警告标志 、希望您能了解现在正在发生的事情。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我取得了进步!! 已确定充电和放电现在都可以正常工作。 我的设置错误。 BQStudio 接口中是否有说明这些设置的文档?

    谢谢

    Gamini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    很棒! 这里有 BQ25756的一般常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357460/faq-bq2575x-faq-page

    反向模式的常见问题解答在此处也有: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357458/faq-bq25756-what-do-i-need-to-know-about-reverse-mode-or-source-mode-for-the-bq2575x-family-of-parts

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    非常感谢这些有用的信息。

    Gamini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我需要控制一个风扇,并想知道我是否可以 用这个评估板做到这一点。 我可以看到、可以为控制降压/升压充电电路的栅极提供外部电源。 我是否可以驱动此电路板上的外部继电器?  

    非常感谢

    Gamini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    我不太理解您的问题。 外部继电器是什么意思?

    此致、
    Ethan Galloway