This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596SX-12/NOPB.B 和 LM2596SX-12/NOPB 之间的差异

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524053/lm2596-difference-between-lm2596sx-12-nopb-b-and-lm2596sx-12-nopb

零件号:LM2596

工具/软件:

我想使用12V 固定 LM2596。

在 LM2596的数据表中、有2个器件。 它们是 LM2596SX-12/NOPB.B 和 LM2596SX-12/NOPB。

 数据表中提到了 LM2596SX-12/NOPB.B 的温度范围。

但 LM2596SX-12/NOPB 的工作温度范围缺失。

有人请解释区别是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siby:

    我已经指派了一名工程师担任这篇文章。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siby:  

    我由我们的项目经理执行此操作、希望能尽快更新。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siby:  

    "B"字符表示此器件具有专用的制造流程。 有关更多信息、请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/ordering-resources/import-details.html

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 B 的器件的数据表中未提到工作温度。我可以知道工作温度是多少吗? 数据表中是否有误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    工作温度适用于两种型号、请参阅数据表中的工作条件表。  

    此致、  

    Oscar Ambriz