This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:寻求确认:使用 bq24072 + TPS65219为基于 AM2434的设计供电

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, BQ24072, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523954/tps65219-seeking-confirmation-using-bq24072-tps65219-for-powering-am2434-based-design

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM2434bq24072

工具/软件:

大家好:

我目前正在设计一个使用的设计 AM2434 Sitara 微控制器 我正在最终确定电源管理架构。 在我们的现有设计中、我们使用 LTC3566 作为一体式 PMIC 解决方案、它提供电源调节和电池管理功能。 但是、随着我们系统对电源的要求不断提高(大约 2A 总系统负载电流 )、我们正在评估更多可扩展选项。

在更新后的设计中、我考虑以下方法:

  • 使用 BQ24072 抖动要大得多 为电池充电 (通过 USB 或外部直流电源)、 电源路径管理 和自动在外部输入和电池电源之间切换。

  • 使用 TPS65219 PMIC 要生成 AM2434所需的多个电源轨(例如1.1V、1.8V、3.3V)、可利用其集成直流/直流转换器和 LDO。

设计思路是使用 BQ24072的 OUT 引脚 以便为供电 TPS65219的 VIN 引脚 然后、它将调节并分配适当的电压到 AM2434和相关外设。

此设置似乎符合我们的要求、但在最终确定设计之前、需要确认  

  • 实现了该组合 bq24072 + TPS65219 是否适合 AM2434典型负载电流为~2A 且电源时序需要的系统?

  • 我应该注意的这两个 IC 之间是否存在任何已知的限制或集成挑战?

  • 您是否会推荐任何可能为该用例提供更好集成或性能的替代 PMIC +充电器组合?

任何见解,建议,或其他人的确认谁曾使用类似的设置将是非常感谢。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajasree:  

    TPS65219器件专家 Sathish 目前不在办公室、因此我在此期间也会提供支持。  

    我认为将 bq24072与 TPS65219配合使用没有问题。  bq24072的输出符合 TPS65219的 VIN 规格(2.5V - 5.5V)。

    TPS65219具有专门设计用于与 AM243x 处理器搭配使用的型号、因此时序 控制和负载要求不会成为问题。  

    《使用 TPS65219 PMIC 设计指南为 AM243x 供电 》包含一个比较表、因此您可以确定哪个器件最适合您的应用:  

    此致、  
    Sarah