请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542EVM 工具/软件:
尊敬的专家:
我们对 BQ studio/、BQ27542电路板失调电压校准验证有一些疑问:
值:-111个计数=? UA
值:+111计数=? UA
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
我们对 BQ studio/、BQ27542电路板失调电压校准验证有一些疑问:
值:-111个计数=? UA
值:+111计数=? UA
谢谢
尊敬的专家:
如果电路板失调电压校准值错误、会不会导致 SOC 值错误?
普通产品的电路板偏移值应为零、但异常产品的电路板偏移值为-95。
当电池处于 OCV 状态时、第一天 SOC=20%、第二天 SOC=18%、第三天 SOC=23%。 如果电路板偏移值错误、会导致 SOC 值不稳定上升或下降吗?
日期 | 06/04. | |||
温度 | 27℃ | |||
电池组状态: | OCV | |||
编号 | 配置 (%) |
IC溫度 μ s (℃) |
输出代码 (mV) |
电路板失调电压 |
1. | 20 | 27.4. | 3770 | -95 |
2. | 20 | 26.9. | 3770 | -96 |
3. | 20 | 26.8. | 3770 | -104. |
4. | 20 | 26.9. | 3768 | -120 |
5. | 20 | 27.1. | 3772 | -88 |
日期 | 06/05 | |||
温度 | 27℃ | |||
电池组状态: | OCV | |||
编号 | 配置 (%) |
IC溫度 μ s (℃) |
输出代码 (mV) |
电路板失调电压 |
1. | 18 | 27.2. | 3769. | -95 |
2. | 19 | 26.9. | 3769. | -96 |
3. | 19 | 27.1. | 3770 | -104. |
4. | 18 | 27.3. | 3767. | -120 |
5. | 19 | 27.2. | 3772 | -88 |
日期 | 06/06 | |||
温度 | 27℃ | |||
电池组状态: | OCV | |||
编号 | 配置 (%) |
IC溫度 μ s (℃) |
输出代码 (mV) |
电路板失调电压 |
1. | 23 | 27.3. | 3768 | -95 |
2. | 23 | 27 | 3768 | -96 |
3. | 23 | 27.3. | 3769. | -104. |
4. | 23 | 27.2. | 3767. | -120 |
5. | 23 | 27.3. | 3771. | -88 |
谢谢