Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, AM2434, TPS65217, TPS65218, TPS65070, BQ24072, BQ25898
主题中讨论的其他器件:AM2434、 TPS65218、TPS65070、TPS65219、 bq24072、 BQ25898
工具/软件:
我们目前正在开发 电池供电的嵌入式系统 基于 TI AM2434微控制器 。 最初、我们选择了 LTC3566-2 以及电源管理 IC (PMIC)、因为它具有集成式电池充电器、LDO 和降压/升压转换器。 但是、我们遇到了 LTC3566-2的限制、具体来说就是它 无法提供足够的负载电流 AM2434及相关外设所需的最低功耗。
我们现在正在探索 A 更换 PMIC AM2434的电源需求。 理想情况下、我们需要具有以下特性的器件:
-
多个稳压电源轨 (用于内核、I/O 和外设)
-
正确的上电/断电时序
-
支持锂离子电池充电
-
高度集成 以更大限度地减小布板空间
-
支持低功耗模式 (适用于功耗敏感型应用)
-
与 USB 输入电源兼容(可选、但首选)
我们遇到了 TPS65217x 系列 、通常与一起使用 Sitara AM335x 处理器 我们正在考虑对我们的应用采取类似的做法。 但是、我们不确定它是否完全符合 AM243x 系列的电源要求和时序需求。
是否有人成功将 PMIC 与 AM2434 (或类似 AM243x 器件)配合使用? 我们不胜感激 建议、参考设计或见解 合适的 PMIC、这些 PMIC 经验证可以很好地发挥作用 电池供电型应用 AM2434配合使用。
提前感谢您的帮助!