This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:AM2434 TPS65217 (PMIC 电池供电系统)的替代产品

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, AM2434, TPS65217, TPS65218, TPS65070, BQ24072, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517425/tps65217-replacement-of-tps65217-pmic-battery-powered-systems-for-am2434

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM2434TPS65218、TPS65070、TPS65219、 bq24072BQ25898

工具/软件:

我们目前正在开发 电池供电的嵌入式系统 基于 TI AM2434微控制器 。 最初、我们选择了 LTC3566-2 以及电源管理 IC (PMIC)、因为它具有集成式电池充电器、LDO 和降压/升压转换器。 但是、我们遇到了 LTC3566-2的限制、具体来说就是它 无法提供足够的负载电流 AM2434及相关外设所需的最低功耗。

我们现在正在探索 A 更换 PMIC AM2434的电源需求。 理想情况下、我们需要具有以下特性的器件:

  • 多个稳压电源轨 (用于内核、I/O 和外设)

  • 正确的上电/断电时序

  • 支持锂离子电池充电

  • 高度集成 以更大限度地减小布板空间

  • 支持低功耗模式 (适用于功耗敏感型应用)

  • 与 USB 输入电源兼容(可选、但首选)

我们遇到了 TPS65217x 系列 、通常与一起使用 SitaraTm AM335x 处理器 我们正在考虑对我们的应用采取类似的做法。 但是、我们不确定它是否完全符合 AM243x 系列的电源要求和时序需求。

是否有人成功将 PMIC 与 AM2434 (或类似 AM243x 器件)配合使用? 我们不胜感激 建议、参考设计或见解 合适的 PMIC、这些 PMIC 经验证可以很好地发挥作用 电池供电型应用 AM2434配合使用。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rajasree、  

    感谢您关注 TI PMIC 的使用!

    如您所述、TPS65217x 系列专为与 AM335x 搭配使用而设计。
    因此、预编程默认值不符合 AM2434要求。
    但可以通过 I2C 控制来更改默认电压和序列。

    遗憾的是、我们没有任何演示 TPS65217与 AM2434配对的参考设计或参考。

    我们提供了一些具有 AM243x 设计资源的备选 PMIC 解决方案:

    适用于 AM243x 的 TPS65218x + LP8733

    • 通过存储器支持为内核、I/O、外设供电
    • 纽扣电池提供可选的备用电池支持
    • TPS65218x 可以支持适用于电池供电应用的外部电池充电器

    带 AM243x 的 TPS65219

    • 通过存储器支持为内核、I/O、外设供电
    • 成本和空间经过优化
    • 不支持内置电池

    请随时查看上述选项、如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的回复以及有关 AM243x PMIC 选项的实用建议。

    我们想强调的是、我们的应用需要在电池管理系统中提供锂离子电池支持。 具体而言、我们需要 PMIC 能够直接为电池充电。

    根据您的建议、它似乎是  TPS65218x  为电池供电应用中的外部电池充电器提供支持。 您能否确认它是否支持直接为锂离子电池充电、或者 PMIC 是否需要额外的充电器 IC?

    此外、如果有任何 TI 参考设计或文档展示使用 TPS65218x (或其他推荐的 PMIC)进行锂离子电池充电、我们将不胜感激。

    期待您的指导。

    此致、
    Rajasree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajasree:  

    TPS65218本身不支持充电、因此需要额外的充电器 IC。

    通常情况下、我已经看到 BQ258798与 TPS65218配对以支持充电、但我们没有任何此实现的参考设计。  

    对于专门具有充电功能的 PMIC、我们的产品系列选择有限:

    • TPS65217 (您之前考虑过的)
    • 技术
      • 固定输出 LDO、可调降压稳压器
      • 具有电源路径的线性电池充电器

    此致、  
    Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    我看着她的眼睛 BQ258798 但我无法在 TI 网站或产品目录中找到此特定器件。 这可能是拼写错误或内部/仅供参考的器件-如果有更新或正确的器件型号、如果您能分享、我将不胜感激。

    至于 技术 在查看数据表后、我注意到它支持高达 1.2A 输出电流 不幸的是、这不符合我的应用程序的要求。 我的设计基于 AM2434微控制器 、以及其它外围设备、需要 最小系统负载电流为2A 。 由于这个限制、TPS65070将不适用于我们的设计。

    您能否建议使用符合以下条件的任何其他 TI PMIC:

    • 适合为供电 AM2434或类似 Sitara 类 SoC

    • 至少处理一次 总负载电流为2A 、和

    • 集成了电池充电或 与外部电池充电器良好连接

    我目前正在考虑使用 TPS65219 结合使用 BQ24072 充电器 IC。 这种组合似乎可以满足系统的负载电流和电源路径要求。 但是、我仍在最终确定电源架构的过程中、希望提供您可能推荐的任何进一步建议或经过验证的参考设计。

    再次感谢您的持续支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    我看着她的眼睛 BQ258798 但我无法在 TI 网站或产品目录中找到此特定器件。 这可能是拼写错误或内部/仅供参考的器件-如果有更新或正确的器件型号、如果您能分享、我将不胜感激。

    至于 技术 在查看数据表后、我注意到它支持高达 1.2A 输出电流 不幸的是、这不符合我的应用程序的要求。 我的设计基于 AM2434微控制器 、以及其它外围设备、需要 最小系统负载电流为2A 。 由于这个限制、TPS65070将不适用于我们的设计。

    您能否建议使用符合以下条件的任何其他 TI PMIC:

    • 适合为供电 AM2434或类似 Sitara 类 SoC

    • 至少处理一次 总负载电流为2A 、和

    • 集成了电池充电或 与外部电池充电器良好连接

    我目前正在考虑使用 TPS65219 结合使用 BQ24072 充电器 IC。 这种组合似乎可以满足系统的负载电流和电源路径要求。 但是、我仍在最终确定电源架构的过程中、希望提供您可能推荐的任何进一步建议或经过验证的参考设计。

    再次感谢您的持续支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajasree:  

    抱歉、让我更正该器件型号、它应该是  BQ25898  。

    根据您的要求、我想说 TPS65219是我们 TI PMIC 产品系列中最好的选择。 它可以在降压稳压器上支持2A - 3.5A。   
    TPS65218x 只能支持高达1.8A 的电流

    虽然 TPS65219没有集成式电池充电功能、但它可以由电池供电并 与外部电池充电器一起使用。  

    遗憾的是、我们没有针对 此 PMIC 的电池供电应用的任何现有参考设计、但前面链接的设计指南确实为 PMIC 如何为 AM2434供电提供了一个有用的入门指南:

    此致、  
    Sarah