This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:不同负载下的 PWM 间歇性

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524113/ucc28950-pwm-intermittency-at-different-loads

零件号:UCC28950

工具/软件:

我们将 UCC28950用于具有同步整流功能的全桥以驱动风扇和泵。  全桥的输出进入驱动电路、在该电路中、该输出转换为 PWM 以驱动风扇和泵。  我们正在探测从 UCC28950到其中一个全桥 MOSFET (UCC28950的 OUT A)的栅极驱动器的 PWM 控制信号。  当我们在更高的负载下运行(风扇的占空比更高)时、PWM 是连续的(请参阅屏幕截图)。  当我们下降到风扇和泵的较低占空比(=全桥上的较低负载)时、PWM 间歇性从 UCC28950下降。  在下面的屏幕截图中、我突出显示了 PWM 的2个压降和一个放大的示例。

控制器在电流模式下运行、RSUM 通过电阻器接地。

我们已经查看了数据表、但我们不确定这是预期运行、还是存在某种外部因素或该较低占空比下风扇运行不稳定的情况、导致 PWM 信号中断。

  • 这是否是 PWM 控制器的预期功能、即较低负载会导致 PWM 间歇性地变为"零"占空比?
  • 这是否是 PWM 控制器的保护机制(断续模式)、可能指示风扇电流不稳定?
  • 您能否建议其他探测点以确定此行为的确切原因?

较高负载持续输出 A PWM:

较低负载输出 A PWM 中断:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    当控制要求占空比小于< TMIN*FSW 时、转换器将终止所有输出并进入轻负载突发模式。

     

    您观察到的是轻负载突发模式。

     

    此致、