This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540B-Q1:需要降压转换器、其(max)为6A、并与 TPS54540B-Q1引脚对引脚兼容

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540B-Q1, TPS566250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523540/tps54540b-q1-need-buck-whose-iout-max-is-6a-and-pin-to-pin-with-tps54540b-q1

器件型号:TPS54540B-Q1
主题: TPS566250中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天!
TI 是否有降压转换器、其(max)为6A 并与 TPS54540B-Q1引脚对引脚兼容?

谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    但 VIN_max 略低、

    https://www.ti.com/product/TPS566250

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的答复。

    TPS566250与 TPS54540B-Q1不是引脚对引脚的、而不是汽车级等级。

    任何其他器件都可以满足该要求?

    • 与 TPS54540B-Q1引脚对引脚兼容
    • 汽车等级
    • IO 最大值为6A

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    抱歉,我们没有任何确切的引脚注是6A。  

    谢谢、

    Andrew