工具/软件:
TI 专家、
我当前的问题是:
1. RTC 小时、分钟和第二个寄存器保持不变
2.无法修改 NVM 寄存器


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
TI 专家、
我当前的问题是:
1. RTC 小时、分钟和第二个寄存器保持不变
2.无法修改 NVM 寄存器


你好、Ni、
[引述 userid="621007" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515383/tps6593-q1-rtc-and-nvm-of-tps62931. RTC 小时、分钟和第二个寄存器保持不变
[/报价]我们重点看原理图的确认、不安装振荡器、因此原理图中的 RTC 部分将无法按定义工作、这是时钟正常运行所必需的。 如果未启用晶体、时钟将不起作用、如果我们查看寄存器0xC3的值、该值保存0xE0、XTAL_EN = 0x0、因此即使启用 RTC、寄存器也不会偏离。
根据硬件要求、需要启用 RTC 和 XTAL。


相关



2.无法修改 NVM 寄存器
[/报价]
除非出现另一个问题、否则该寄存器0x0的值。
如果您仍然遇到问题、您能否在写入前向我展示寄存器、写入命令以及写入后的寄存器映射?
为了确认您看到的行为、寄存器映射中保留了一些寄存器位。

BR、
Nicholas McNamara
1. RTC
我设置 RTC_CTRL_1 (0xC2)的 STOP_RTC 位和 RTC_CTRL_2 (0xc3)的 XTAL_EN 位、然后读取 RTC_STATUS 寄存器并发现 RUN 位已更改为1、但 RTC 时间仍然不变。 可以使用 PMIC 内部晶体振荡器吗?


2.NVM
我无法获得 NVM 分区寄存器的列表和属性、因此我尝试了很多、但什么都不起作用。
1.您能告诉我 NVM 寄存器的列表和属性吗?
2.是否需要解锁操作?

我设置 RTC_CTRL_1 (0xC2)的 STOP_RTC 位和 RTC_CTRL_2 (0xc3)的 XTAL_EN 位、然后我读取 RTC_STATUS 寄存器、发现 RUN 位已更改为1、但 RTC 时间仍然没有变化。 我可以使用 PMIC 内部晶体振荡器吗?
嗨、Ni、
正如上面 Nicholas 提到的、您是否组装了外部晶体振荡器? 如果您想使用我相信的 RTC、则需要这样做。
此致、
Katie