This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830A-Q1:SW 和 BOOT Stress Confirmation

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523147/tps25830a-q1-sw-and-boot-stress-confirmation

器件型号:TPS25830A-Q1

工具/软件:

您好、团队、

请帮助我检查在未连接 USB 设备的情况下 SW 和 BOOT 至接地的电压限制是多少。 这针对非 MOSFET 用例进行了扩展。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您所附的表显示了 SW 和 BOOT 的正确绝对值。

    SW 到 PGND 最大限制取决于应力时间长度。

    BOOT 是指 SW、因此如果您需要将 BOOT 限制为 GND、请将 SW 添加至 GND。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    附件是最新的 USB 原理图设计、您能帮助我们进行检查和确认吗?

     

    以下是更改:

    1.将总线引脚220nf 增加到1uf

    在 CC 线路和 VBUS 中添加两个 ESD 二极管

    e2e.ti.com/.../B513_5F00_USB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    如果您有任何疑问、请使用"TPS2583xA-Q1原理图"选项卡上的检查清单、并使用 F 列指示客户的设计遵循每个指南和 G 列。 完成检查清单后、请与我分享、然后我将介绍他们的原理图并提供 反馈。

    TPS2583xA-Q1_HardwareDesignChecklist.xlsx

    谢谢你。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持!

    附件是 Harman 的反馈、请检查一下。

    e2e.ti.com/.../4336.TPS2583xA_2D00_Q1_5F00_HardwareDesignChecklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    原理图看起来很好、我没有什么特别的建议。

    一条细微评论是、如果客户需要满足 MFi OCP 要求、请参阅数据表中的第10.3.10.2节以对 ILIMIT 引脚进行其他修改。

    BR、

    Ke Wang