This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:欠压阈值?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524197/tps25750-undervoltage-threshold

器件型号:TPS25750

工具/软件:

您能帮助我找到 TPS25750D/的欠压阈值吗?

 我对9V 和15V 情况感兴趣。  

在 我们关闭之前、它们能达到多低?

数据表仅提到了 PP5V 上的欠压保护、即 VBUS 的5V 系统电源、为 CCy 引脚提供 VCONN 电源。

我们的5V 案例没有风险。  仅9V 和15V。   

如果9V VBUS 在 PD 控制器 关断时下降至8V、会怎样?   

我们将所有电压都调低至低于5V、因此如果 PD 控制器冷却、我不担心电压下降。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    根据数据表、对于高压合约、TPS25750 UVLO 具有固定的3.8V 最大关断功能、与协商的合约无关。

    不过、我们无法知道远端器件是否会有相同的行为、因为 VBUS 是共享总线。

    谢谢。此致、

    Chris