This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:多个用于降压/升压的 MOSFET

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524687/bq25756-multiple-mosfet-for-buck-boost

器件型号:BQ25756

工具/软件:

你好

是否可以为降压/升压转换器(高侧和低侧)使用多个 MOSFET、因为我有高电流并且只有一个 MOSFET、温度会变得过高。

谢谢

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Silvan:

    这是可能的、以前已经做到过。 主要问题是来自 DRV_SUP 的强度不足以驱动额外的 MOSFET。

    • 您使用什么来为 DRV_SUP 供电?
    • 您能否发送 MOSFET 选型数据表?

    此致、
    Michael