This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:TPS6593-Q1在唤醒期间重新启动 AM62A3。

Guru**** 2373020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517341/tps6593-q1-tps6593-q1-reboots-am62a3-during-wakeup

器件型号:TPS6593-Q1
主题:AM62A3中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好
我将  TPS65931211RWERQ1与 AM62A3搭配使用  
当微处理器从其睡眠状态唤醒的某个时间(20次唤醒后的4次)时、它会重新启动。
 睡眠到唤醒期间 VCC_3V3_MAIN 上的示波器观察结果。

 


请找到附件原理图、您能提出任何解决方案吗、或者可能的原因是什么。

e2e.ti.com/.../TPS65931211RWERQ1.pdf

此致
Abhineet Ranjan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhineet、

    每个人都有不同的睡眠定义根据他们的硬件填充,你能提供更多的细节吗?

    所有这些示波器都让我想起 TPS65931211的前置稳压器输入侧的某些情况。

    您能否在导致 PMIC 退出睡眠状态的事件(信号)上触发、因为它与 ns 范围内的标记相对应。如果严格基于上电序列、我不知道 PMIC 会如何导致此情况、因为在 PMIC 打开其电源轨之前有一个大约 ms 的延迟。

    现在、GPIO4在上电后立即导通、请参阅下面的用户指南

    我先看一下这些器件、看看那里发生了什么、我假设它们还连接到也为 PMIC 供电的前置稳压器中。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nicholas
    该尖峰 通过  VCC_3V3_MAIN 输入到 PMIC。

    我们使用"systemctl suspend"进行 AM62A3的深度睡眠。
    我们不会使 PMIC 保持睡眠状态、我们只会使 Am62A3保持睡眠状态、并在 C8 (MCU_GPIO0_12) 或 K18 (GPIO0_40)引脚提供唤醒信号。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nicholas
    FB_B3 (49引脚)是否有可能受到纹波的影响、并且 PMIC 正在尝试停止向 AM62A3供电。  
    如果出现这种情况、我们可以禁用反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet

    美国团队将于5月26日的公众假期。 预计他们会在27日之前回到你身边。

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jari
    我们是否可以像对 FB_B2那样将所有 FB 接地。


    谨致问候
    Abhineet Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    因此、为了让您大吃一惊、您说您的 PMIC 使用一个引脚(哪个 PMIC 引脚? 我没有看到您在所附示意图上提到的信号?  

    在任何情况下、您可以采取的后续步骤之一是在发生这种情况时对 PMIC 进行寄存器转储、因此我们可以检查状态和中断位、以了解 PMIC 进入什么状态或检测到一些错误从而导致 PMIC 关断电源。 您能分享一下吗?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie、
    如前所述、我们没有使用 PMIC 唤醒 am62a3。 我们通过"C8 (MCU_GPIO0_12) 或 K18 (GPIO0_40)引脚"来唤醒它。 PMIC 从不处于睡眠状态、它始终处于开启状态、只有 am62a3通过提到的 GPIO 中断进入睡眠状态并通过中断唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    我看到、AM62x 正在从外部唤醒 PMIC、但当 AM62x 通过这个唤醒周期时、您会看到尖峰并看到它重新启动。 但要排除 PMIC 是否会导致重新启动、您能否像我提到的那样在发生这种情况时提供 PMIC 的寄存器转储? 具体来说、我们希望检查状态、中断和警告寄存器、以查找 PMIC 是否记录了错误并正在执行操作。 其次、您能否分享您分享示波器图中的尖峰振幅? 尝试看看您是否可能跳过器件中的任何限制。  

    -凯蒂