工具/软件:
您好 TI、
我正在使用 Bq25798、我想检查温升过高 是否会影响系统断电、
我无法找到可以获得的十六进制值。
以及如何避免这种热关断。
此致
Abhineet Ranjan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Abhineet:
该充电器具有可降低输入功率从而降低输出功率的热调节功能、从而使芯片温度保持在 REG0x16[7:6]中选定的值(默认值= 125°C)以下。 该器件还具有热关断功能(默认为150°C REG0x16[7:6]) 、通常仅在环境上升非常高且非常快时才达到该功能。 故障标志和状态位汇总如下:
TSHUT 故障标志- REG0x27[2]
TSHUT 故障状态- REG0x21[2]
TREG 故障标志- REG0x23[2]
TREG 故障状态- REG0x1D[2]。
该封装通过引脚散热、因此将引脚连接到多层上的大平面是更好的散热。
此致、
Jeff
尊敬的 Abhineet:
我没有压摆率规格。 BAT 和 SYS 之间始终存在一个体二极管。 最大放电电流规格如下:
要仅在不存在 VBUS 时增加放电电流、请查看以下链接中的应用手册:
https://www.ti.com/lit/pdf/sluaat7
此致、
Jeff