This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:如何避免 Bq25798的这种热关断

Guru**** 2381490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523394/bq25798-how-to-avoid-this-thermal-shut-down-of-bq25798

器件型号:BQ25798

工具/软件:

您好 TI、

我正在使用 Bq25798、我想检查温升过高 是否会影响系统断电、
我无法找到可以获得的十六进制值。

以及如何避免这种热关断。

此致
Abhineet Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    该充电器具有可降低输入功率从而降低输出功率的热调节功能、从而使芯片温度保持在 REG0x16[7:6]中选定的值(默认值= 125°C)以下。  该器件还具有热关断功能(默认为150°C REG0x16[7:6]) 、通常仅在环境上升非常高且非常快时才达到该功能。  故障标志和状态位汇总如下:

    TSHUT 故障标志- REG0x27[2]

    TSHUT 故障状态- REG0x21[2]

    TREG 故障标志- REG0x23[2]

    TREG 故障状态- REG0x1D[2]。

    该封装通过引脚散热、因此将引脚连接到多层上的大平面是更好的散热。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq25798的放电输出电流压摆率和用于放电的最大电流是多少。
    如果是、我该如何提高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    我没有压摆率规格。  BAT 和 SYS 之间始终存在一个体二极管。  最大放电电流规格如下:

    要仅在不存在 VBUS 时增加放电电流、请查看以下链接中的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaat7

    此致、

    Jeff