This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201:TPS92201节能模式

Guru**** 2815345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92201, TPS92201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524446/tps92201-tps92201-power-saving-mode

器件型号:TPS92201

工具/软件:

尊敬的先生:

我们对在 NPI 中使用 TPS92201有一些问题。

您能否确认并提供您的建议?

谢谢你。

1.当负载较小时、TPS92201 进入节能模式、但数据表未提及负载需要多小才能激活节能模式。

2.我们是否可以通过 I2C 禁用这种节能模式?
此致
Shawn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户实际使用的器件是什么?  

    TPS92201是 FPWM 版本、如果客户担心轻负载条件下的节能模式、建议使用 TPS92201。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS92201DRVR

    此致

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请仅在轻负载时向客户解释 TPS92201A. 自动进入脉冲频率调制(PFM)模式、以便在整个负载电流范围内保持高效率。TPS92201将以1.5MHz 保持开关状态、以实现更小的输出纹波。