This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:不包括阴极引脚0.1uF 的影响

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524249/lm74700-q1-effect-of-not-including-0-1uf-on-cathode-pin

器件型号:LM74700-Q1

工具/软件:

您好:

我们使用 LM74700-Q1作为电池充电器的理想二极管输出来为 Lipo 电池充电。 该芯片的阴极引脚直接连接到12S 锂聚合物的带电电压引线。 为了更大限度地减小浪涌电流、我们没有在该引脚上放置0.1uF 电容器。 我们以最大2.5A 的电流为电池充电。 不绕过阴极引脚可能的故障模式或影响是什么? 我们在几个样本中看到、该器件会因阳极引脚接地短路而失效、我们尚未了解这种失效模式的机制、想了解这是否与不使用0.1u 绕过阴极引脚有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    阴极上的0.1uF 电容器是最低规格、更多的是系统要求、用于根据 VIN 故障时所需的保持时间来决定电容器。

    它还有助于控制压摆率并滤除任何类型的噪声。

    此致、

    Shiven Dhir