请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74700-Q1 工具/软件:
您好:
我们使用 LM74700-Q1作为电池充电器的理想二极管输出来为 Lipo 电池充电。 该芯片的阴极引脚直接连接到12S 锂聚合物的带电电压引线。 为了更大限度地减小浪涌电流、我们没有在该引脚上放置0.1uF 电容器。 我们以最大2.5A 的电流为电池充电。 不绕过阴极引脚可能的故障模式或影响是什么? 我们在几个样本中看到、该器件会因阳极引脚接地短路而失效、我们尚未了解这种失效模式的机制、想了解这是否与不使用0.1u 绕过阴极引脚有关