This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:原理图审阅

Guru**** 2456220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523962/tps61376-schematic-review

器件型号:TPS61376

工具/软件:

请建议是否需要进行任何更改、尤其是补偿网络。

输入:19-21V 直流

输出:24V DC、1.875A

我包含了 TPS61377X 计算器工具以及用于补偿网络计算的输入。

提前感谢您的时间和帮助!

全林

e2e.ti.com/.../TPS61377X_2D00_CALC_2D00_TOOL_2D00_V1.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chun:  

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我们此器件的专家不在办公室。 请预计下周会有回复。 感谢您的耐心。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chun:

    ISEL 不应保持开路。 请按照下面的 EVM 设置 AGND 和 PGND。  

    其他方面都很好。

    此致、

    Travis