This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5890:更高的电流输出、并以菊花链形式连接大量芯片

Guru**** 2646605 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524120/lp5890-higher-current-output-and-daisy-chaining-large-numbers-of-chips

器件型号:LP5890
Thread 中讨论的其他器件:LP5891-Q1

工具/软件:

我有一个高亮度 LED 视频墙项目,它有 RGBW 像素,每4个 LED 画接近80-100毫安峰值电流, 320-400 每像素.  5890非常适合这种情况、但每个 LED 的电流限制为20mA。  这些输出可以并联吗?  假设是、因为它们是 MOSFET、但最好进行检查。 可以并联使用4-5路输出并避免使用外部 FET。   我们每个面板有256个像素、12 -16个面板。

每个小组思考八(8) 5890秒。

其次、每个电池板是否可以通过菊花链方式连接到下一个电池板?  我看到数据表中存在24个菊花链芯片的限制、那么如何使用这些芯片构建更大的墙?  避免了 FPGA 开发。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richter、

     我是否可以知道您的应用的 RGBW 的平均电流?  

    似乎多通道 LED 驱动器比 LP5891-Q1更合适。 我们有另一款名为 Jojo 系列的器件、每个 LED 驱动器包含48个通道、每个通道的峰值电流高达100mA。 对于该器件、它在一个菊花链中最多支持511个器件。

    顺便说一下、您是如何计算每个面板八(8) 5890a 的?  

    BR

    Monet Xu