Other Parts Discussed in Thread: LP5891-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LP5891-Q1
工具/软件:
我有一个高亮度 LED 视频墙项目,它有 RGBW 像素,每4个 LED 画接近80-100毫安峰值电流, 320-400 每像素. 5890非常适合这种情况、但每个 LED 的电流限制为20mA。 这些输出可以并联吗? 假设是、因为它们是 MOSFET、但最好进行检查。 可以并联使用4-5路输出并避免使用外部 FET。 我们每个面板有256个像素、12 -16个面板。
每个小组思考八(8) 5890秒。
其次、每个电池板是否可以通过菊花链方式连接到下一个电池板? 我看到数据表中存在24个菊花链芯片的限制、那么如何使用这些芯片构建更大的墙? 避免了 FPGA 开发。
谢谢!