This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:如何设置和优化 UCC28C44的电流模式控制

Guru**** 2363320 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523580/ucc28c44-how-to-setup-and-optimize-the-current-mode-control-of-ucc28c44

器件型号:UCC28C44

工具/软件:

在 UCC28C44的数据表中、示例展示了一个阻断电容器、用于在生成斜率补偿斜坡时消除直流失调电压。  

该负载消除了直流失调电压、CS 引脚上出现的信号应该是 RT/CT 引脚 RC 波形的缩放版本。 不过、当我尝试探测该引脚时
1)在探测 CS 针脚时、变压器开始发出吱吱声。

2) 如果负载较低且峰值电流在达到输出电压之前未关闭比较器怎么办?

在低电流下、电流检测电阻器提供的斜坡非常小、表现为噪声。 因此、由于 CS 引脚是唯一需要生成的斜坡源、因此控制器如何调节任何电压

脉宽调制? 也就是说、如果电流检测电阻几乎没有信号、那么向去耦斜坡添加噪声会产生负值、不是吗?

我听说材料中没有足够的斜坡或斜坡太多、那么我该如何调整? Rramp 和 Rcsf 之间的比率纯粹是多少?

如果电流确实变为低电平、PWM 转换器会尝试在电压模式与电流模式下运行?

目前、我将测试夹设置为220nF、将 Rramp 设置为15K、将 Rcsf 设置为10K。 CSF 为220pC、Rsense 为0.75ohm。 时序电阻器 RRT 为10K、CCT 为1nF。

任何信息都有助于为我澄清事情。

谢谢、

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是关于350mA 负载时 CS 引脚(黄色)的屏幕截图。 开关 MOSFET 的漏极电压为蓝色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该电路需要如下所示进行校正。 因此、每个开关周期都需要对负载放电、使运行可重复且稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有趣。 TI 网站上的数据表显示了我最初发布的图表。 它只是过时了吗? 我一定会试一下的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该特定电路需要添加放电电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我用一个弹簧夹抓取了 CS Pin 的另一个屏幕截图。 更干净的信号。 然后、我按照您的建议添加了一个电阻器、得到的信号更多地像预期的那样是三角波。 Im 有点不清楚为什么数据表希望使用电容器、因为它会使三角波为负。 这会产生什么影响? 当电流斜坡添加到该位置时、负电流部分不会消除波形中该部分的电流斜坡信号。 我是否可以移除电容器并使其直流偏置?

    我也没有对示波器进行交流耦合、以防出现问题。

    谢谢、  

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 CS 引脚连接的最大电压小于6.3V 时、该电容器不是必需的。 数据表图7-8没有此电容器。

    如果任一侧在发生故障时可能有电压损坏另一侧、该电容器有助于隔离故障、从而隔离电压。 如果这不是问题、或者不可能、则不必须使用该电容器。

    CS 引脚正常、负电压高达-0.3V。 负电压可通过电容器值调节。