This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:LLC 无法正常工作

Guru**** 2503295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660, UCC25661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515300/ucc25660-llc-not-working

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件: UCC25661

工具/软件:

您好、

我发表了这一段时间回来:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495822/ucc25660-afpc-not-starting-working-ucc2818

但由于优先级的变化,我没有设法正确调试它.

以下是简短版本:

电源->滤波器+浪涌限制->整流器-> UCC28180DR APFC -> UCC256601 LLC

以下是我取得的一些进展:  

- APFC 工作,如果我有外部(隔离) 12-15V 芯片。 (并不奇怪、因为 LLC 应该从辅助装置提供该功能。 APFC 符合规格、并且运行温度比我估计/计算的要低一些

我还没有在最大负载下进行测试

-在 LLC 方面有一个最小电容的辅助上,我没有完全满足,但我确定在原型上, LLC aux 现在只提供 LLC ,所以没有更多的其他变量/额外的消费者。

- LLC 芯片是微温的,其他一切都像室温,而 UCC25660喜欢身体温度或更高。

从我的测量: LLC aux 12-15V 卡在4.8-5V ,这也是内部使用的5V 电压,所以我不知道如何解释这一点。

我也更换了芯片一次,所以这是很不可能两个芯片都是坏的同样的方式。

原理图:

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D17已卸下、我目前正在为 APFC 使用外部电源。

    不知道为什么 PNG 看起来模糊、但在我点击后它看起来正常/清晰。

    对于 C21 C24、我尝试像原理图中那样串联这些电容器、或者像在其他一些参考设计中那样与 GND 并联、但行为似乎没有变化。

    在输出上,除了噪音以外,我不能检测到任何东西,我最初怀疑同步整流,但根本没有从变压器出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dietrich:

    您能否仅通过从外部提供高压直流输入和 VCC 来调试 LLC。 移除辅助绕组二极管。 此外、您是否可以按如下所述连接滤波电容器。

    您是否还可以按如下所示连接栅极驱动器组件。

    请使用 UCC25661而非 UCC25660。 我们计划停止供应 UCC25660。 它们是引脚对引脚兼容的。

    UCC25661数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    好的,我将移除 AUX 二极管并在该电源轨上提供隔离的直流电。

    我之前这样做了、但最终烧毁了 IC、我忘记了内部和 Vcc 电流会通过高压稳压器延伸到大容量电容。 这一次、先提供 HV DC、然后提供 AUX DC。

    至于 LL T_SET OVP/OTP 引脚配置电阻器就像在 IC 旁边,并将这些电容焊接在电阻器的顶部。 我不记得在数据表中过滤帽,但我会添加它们反正. 至于这些电容器的额定电压、请假定为5V 并使用额定电压为10V 至16V 的陶瓷电容器。  这是否足够好?

    关于 MOSFET 栅极是我完全忘了把一个串联元件在高侧一,我看什么我可以在空气中做后,我切断的迹线. 至于另一个问题、我肯定在想做类似的事情、这就是为什么我将 BJT 放在这里、在某处有一个关于这一点的应用手册。 我会在 BJT 上放置一个二极管、并尝试计算其余值。

    关于 UCC25661与 UCC25660可以,请在不久的将来订购一些 UCC25661 ,同时我知道我可以做什么,你提到的其余建议。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    很抱歉、答案很晚、但其他一些东西需要注意、我也不得不等待部件订单。

    我像您所说的那样添加了电容器、但瞬间无法正常工作。

    我没有改变栅极驱动器的电阻,还没有,因为我试图做部件的改变,看看什么是修复它.  

    如您所说、连接栅极驱动器需要一些迹线固化、然后我需要移植到东西中、因此我首先尝试了简单的修复。 我觉得这是一个巨大的/监督的错误,我有点像,虽然它根本不需要,因为有 ZVS

    我将尝试在下周更改驱动器电阻器。

    所以在添加电容器后、没有明显的变化。 我认为 IC 现在有点热、但这可能会记住错误的东西。 24V 输出端为0V、我还在 C14上测得约0.5V (IC 生成的5V 电源轨上的电容器)。

    我现在也在写这篇文章、这样线程就不会被关闭。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dietrich:

    我们将于明天返回给您。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请从外部提供 VCC 和高压直流电、还可以在 IC 的 HV 引脚中提供线路中性交流 电(如下面的所示)、如果 IC 的 V5P 引脚正在上电至5V、请检查该引脚?

    如果它正在上电、请检查您是否在控制器的 HO、LO 引脚中收到任何脉冲!!!

    此致、

    Sougata