This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:最大电流支持

Guru**** 2537750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524983/lm5146-q1-maximum-current-support

器件型号:LM5146-Q1

工具/软件:

您好团队

LM5146-Q1支持的最大电流为30A。 TI 产品页面显示30A、但 webench 设计支持20A。 我们有25A 的满负载需求

此致

Anoop Kumar N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anoop、

    它取决于 Vin-max、Vout、Iout、FSW、功率级元件 最高环境温度、气流等 功率级元件是限制因素、而不是控制器。

    此致、

    Tim