This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:充电和放电问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512126/bq76930-charging-and-discharging-problem

器件型号:BQ76930

工具/软件:

Dears、

   客户的产品在市场上销售、遇到了问题。 请详细说明:

   产品架构:

   MCU: 国内品牌

   AFE:BQ7693003DBTR

   蓝牙模块

   用户可以通过蓝牙应用程序检测电压、电流、温度和 MOSFET 状态。

   故障现象:用户发现不能充电放电。

   通过应用访问 BMS 时、发现一切正常、MOS 工作状态也是正常的(此状态是通过蓝牙应用连接到 BMS 蓝牙模块时数据读取是正常的、MCU 和 BQ76930通过 I2C 进行通信也是正常的、波形也是正确的。 但是、在我们测量之后、BQ76930的警报引脚始终保持高电平。 充电和放电 MOSFET 实际上未导通、这意味着它无法充电或放电。 但是、BQ76930通过 I2C 反馈给 MCU 的情况表明、充电和放电是正常的、并且可以完成。 所有蓝牙应用程序也可以正常读取数据。 如果出现这种现象、如果 BQ76930复位、则会恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本产品使用2个 BQ76930 (U25、U26)。 U25控制高序列号电池、U26控制低序列号电池。 测试情况如下:

    同时、强制  BQ76930的警报引脚 、并将高电芯和低电芯电池从外部升高2秒。

      2秒后、U26的 ALERT 引脚可以自动恢复到低电平、 高低电平将定期跳变。

    但是、在被强制上拉2秒后、 U25的 ALERT 引脚不会 始终返回并保持高电平、这会导致充电和放电 MOS 关断并阻止充电和放电。

    您能否帮助分析 BQ76930高电平和低电平部分的警报引脚上的电阻器和电容器是否存在任何差异、或者如何匹配高电平和低电平部分电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经更新如下,请帮助分析,谢谢!

    e2e.ti.com/.../3438.BQ76930-Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、  

    对延迟深表歉意。 支持队列非常高、响应时间比平时长很多。

    您是否仍需要有关此支持申请的帮助?  

    您是否知道底部 BMIC 在系统上是否有任何激活的警报。 从任何故障中恢复都必须由主机 MCU 处理、例如清除故障和重新启用 FET。 底部 IC U25上 SYS_STAT 的状态是什么? 请记住、UV 如果条件仍然有效、某些故障(例如 OV/NVM)可能会立即重新切换。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero