This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754-1:关于 TPS23754-1 (TPS23754PWPR-1) Vc 电压电平和 CBias (CVC)电容器在 POE 启动问题上的问题

Guru**** 2501055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754-1, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521357/tps23754-1-regarding-tps23754-1-tps23754pwpr-1-vc-voltage-level-and-cbias-cvc-capacitor-at-poe-startup-issue

器件型号:TPS23754-1
主题: TPS23754中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生:

我们 在 WAP-AX09 802.3at POE 设计中使用了 TPS23754-1 (TPS23754PWPR-1)。

我们之前已经与 TI/FAE Roger 讨论了在 POE 启动问题下的 CBias (CVC)电容器值和 Vc 电压电平。

随附的是  CBias (CVC)电容器值和 Vc 电压电平的详细讨论信息。

TPS23754PWPR-1的 Vc 电压行为是:它开始充电至15V 并降至电压电平、然后在12V 电压下稳定。

由于 Vc 压降可能会导致 POE 启动失败、因此请帮助建议可以确保启动序列始终正常的最低 Vc 电压电平。 您可以找到 Vc Drop Cause startup phonenon。

请建议 Vc 压降最低电压。

谢谢


e2e.ti.com/.../_2800_TPS23754PWPR_2D00_1_2900_-Vc-voltage-level-and-CBias_2800_Cvc_2900_-capacitor-at-POE-startup-issue20250602.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shermen:

    感谢您联系我们! 我会调查您的问题、并在3个工作日内回来。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shermen:

    [引述 userid="387585" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521357/tps23754-1-regarding-tps23754-1-tps23754pwpr-1-vc-voltage-level-and-cbias-cvc-capacitor-at-poe-startup-issue)]

    TPS23754PWPR-1的 Vc 电压行为是:它开始充电至15V 并降至电压电平、然后在12V 电压下稳定。

    [/报价]

    由于 TPS23754 VC 上升 UVLO 为15V、并且启动后、VC 由等于 Vout/nsec x naux 的 AUX 绕组充电、因此预计会出现此行为。 12V 是启动后的典型 VC 值。

    如果可以保持12V、则无需担心 Vc 降至 UVLO 以下。 下降 UVLO 可以始终高于15.7 - 6.2 = 9.5V。 低于9.5V 的 Vc - RTN 可能是个问题。  

       

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    在我们的 WAPAX09工程体验中、我们发现有一个 CBias (CVC)电容器 22uF、即使满足  参数要求、Vc 电压也会降至电压电平、这样仍然会导致启动失败和器件反复重新启动。

    根据您的信息、未准确定义 Vc 最低电压电平。

    因此、请帮助   我们建议 Vc 最低电压电平、我们可以将其作为规格。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shermen:

    启动故障可能是由其他因素引起的、如果不是 VC UVLO。 VC -RTN 电容器建议使用2 x 22uF 陶瓷电容器、或1 x 22uF 铝制电容器。 如果没有足够的 VC RTN-RTN 电容器、则启动时序可能不够、并且您可能会因浪涌电流故障而导致启动失败。    

    您能否与以下各项一起共享此启动故障发生时的波形:

    1.RTN-RTN VC

    2. NMOS 漏极- RTN

    3、电源接口电流

    4.输出电压

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    随附的是 发生此启动故障时的 Vc 测量波形。

    该设备 由 POE 端口供电(通过 POE 开关或 POE 注入器供电)。   似乎反复重试启动。

    由于器件启动失败、TI FAE 没有提到 NMOS 漏极- RTN 以及   电源接口电流和   Vout 点。

    所以,我们没有测量

    请告知    Vc 最低电压电平。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../Reply20250606.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shermen:

    根据 VC 行为、电路可能出现直流/直流故障。 启动后、VC 电压通过 SEC:AUX 绕组与 Vout 耦合。 Vout 也可能异常。

    请分享一下 包括 PD 和完整直流/直流模块 ? 以及 变压器 T3的数据表

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    随附的 原理图包含 PD 和完整直流/直流转换器、它是48V 至12V 输出结构。 T3变压器数据表之间的关系。

    请告知    Vc 最低电压电平。

    谢谢


    e2e.ti.com/.../WAPAX09_5F00_schematic_5F00_Reply20250609.pptxe2e.ti.com/.../TG_2D00_UT38A31S_5F00_A0_0E66F06C2D00_109132.pdfe2e.ti.com/.../TG_2D00_UT38A31S_5F00_A1_0E66F06C2D00_112090.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shermen:

    感谢您的原理图。 我觉得反激式电路看起来不错。 减小 Vout 电容(例如移除100uF C432或 C438)可能会进一步有帮助。

    我认为如果您的 C652和 C646没有纪念碑、原因可能会回到 Vc 电容不足的情况  

    [引述 userid="525282" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521357/tps23754-1-regarding-tps23754-1-tps23754pwpr-1-vc-voltage-level-and-cbias-cvc-capacitor-at-poe device-startup-issue/5855125#5855125"]

    启动故障可能是由其他因素引起的、如果不是 VC UVLO。 VC -RTN 电容器建议使用2 x 22uF 陶瓷电容器、或1 x 22uF 铝制电容器。 如果没有足够的 VC RTN-RTN 电容器、则启动时序可能不够、并且您可能会因浪涌电流故障而导致启动失败。    

    [/报价]

    此致、

    DIAN