主题中讨论的其他器件:TPD2S300、 TPD4S311A
工具/软件:
您好团队:
在我们的设计 中、我们计划在我们的设计中针对器件中使用的仅受电 PD 应用(无电池、仅即插即用应用、通过 IC 的 GPIO 进行指示)实施 TPS25730DREFR IC。
我想了解 VIN_3V3引脚的用途!
在我们的设备,我们不会使用任何电池.它将只是即插即用应用程序.
如果我们将 VIN_3V3引脚保留为未使用/悬空、会产生任何影响吗?
此致、
Tirthal Patel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
在我们的设计 中、我们计划在我们的设计中针对器件中使用的仅受电 PD 应用(无电池、仅即插即用应用、通过 IC 的 GPIO 进行指示)实施 TPS25730DREFR IC。
我想了解 VIN_3V3引脚的用途!
在我们的设备,我们不会使用任何电池.它将只是即插即用应用程序.
如果我们将 VIN_3V3引脚保留为未使用/悬空、会产生任何影响吗?
此致、
Tirthal Patel
嘿克里斯托弗,
此外、我想知道 LDO_3V3和 LDO_1V5 可以提供的最大电流是多少!
如果我们通过 VBUS 功率运行 IC、那么 LDO_3V3和 LDO_1V5上的输出也会正确吗?
下面提到的引脚的状态应该是什么、它们是否需要任何上拉/下拉电阻:
引脚6:CAP_MIS
插针13:PLUG_FLIP
引脚10:DBG_ACC
引脚18:FAULT_IN_N
引脚19:SINK_EN_N
插针37:PLUG_EVENT
此致、
Tirthal Patel
尊敬的 Tirthal:
我们不建议使用 LDO_1V5为任何外设供电。 该引脚用于增加电容。
对于 LDO3V3、它仅用于 TPS25730所需的 GPIO 和 I2C 上拉电阻器。 它还可用于为 TPD2s300和 TPD4s311A 等 CC 线路保护器件供电。 不应 从 LDO3V3为其他太多供电。

有关 GPIO 的更多信息、请参阅 DS。
任何输出开漏 GPIO 在使用时都需要一个连接到 LDO3V3的上拉电阻。 它们可以在未使用时悬空。
使用或未使用 Fault_In 引脚时应通过10k 电阻器上拉至 LDO3V3、以确保它被拉至高电平。
谢谢。此致、
Chris
您好 Christopher、

您能否查看上述设计、
我想分享的事情,如下所述:
引脚36 VIN_3V3 随旁路电容器提供。
引脚1和引脚4、LDO_3V3和 LDO_1V5共享相同的值10uF 旁路电容。
引脚19 SINK_EN_N 该引脚被下拉、以便在插入 USB-C 时保持恒定灌电流配置。
引脚6、CAP_MIS 该引脚需要任何控制的确切用途是什么、目前在该引脚上提供了下拉电阻。
5.引脚10 Debugg_ACC 此引脚的确切用途是什么、目前该引脚上提供了上拉电阻。
请帮助我解决上述问题!
此致、
Tirthal Patel
尊敬的 Tirthal:

CC 线路每条线路上都应具有330pF 的滤波电容。
如前所述、如果该引脚是开漏输出、则应该通过上拉电阻将其上拉至 LDO3V3、或者如果未使用则保持悬空。 如果它们是输出、则不需要任何控制、旨在指示连接状态。
谢谢。此致、
Chris
您好 Christopher、
我们已经更新了设计,您可以查看它,并附上了相同的材料明细表。
您能否告诉我 VCONN 将如何获得电源、我无法在数据表中找到方框图、IC 是否会在内部通过 CC1/CC2引脚提供 VCONN 电源?

e2e.ti.com/.../USB-PD-CONTROLLER xlsx.xlsx
此致、
Tirthal Patel
尊敬的 Tirthal:
TPS25730不支持 VCONN、这仅适用于源端应用和数据应用。 TPS25730用于仅支持灌电流电源角色的桶形插孔替代产品。
我主要查看了最后一个主题中所请求的更改、所有建议现在都已修复了它们的外观。
27和36的引脚电压。 您可以将其直接接地、它们不需要10k 下拉电阻。
VBUS 节点(Type-C 连接器的 VBUS 引脚和 TPS25730的 VBUS 引脚之间连接的任何节点)最大应为10uF 电容。 C51、C77、C78和 C56之间似乎有超过34.7uF 的电容、不包括总线上的所有其他电容。 总电容必须最大为10uF、该值由适用于灌电流端口的 USB-C PD 规范定义。
原理图在其他方面看起来很好。
谢谢。此致、
Chris
尊敬的 Tirthal:
为了进行说明、要"放置 在引脚附近"的 C59、C60、C61、C62和 C54电容器应放置在 J2连接器 VBUS 引脚附近。 建议适用于连接器 VBUS 引脚、而不是 PD 控制器 PD 引脚。 只要4.7uF 在 TPS25730附近、就应该没问题。
VBUS 电容器现在看起来更好、但仍然有>10 (C56和 C51时为14.7uF)。 我们仍然建议它保持在10 μ F 以下。
谢谢。此致、
Chris
尊敬的 Tirthal:
在以前的设计中、C51是10 μ F、这是 DNP、我已将其更新为4.7 μ F 挂载。
好的、是的、我没看到 DNP 标记。 你现在应该很好。
谢谢。此致、
Chris