This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730DREFR

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300, TPD4S311A, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516058/tps25730-tps25730drefr

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件:TPD2S300TPD4S311A

工具/软件:

您好团队:

在我们的设计 中、我们计划在我们的设计中针对器件中使用的仅受电 PD 应用(无电池、仅即插即用应用、通过 IC 的 GPIO 进行指示)实施 TPS25730DREFR IC。

我想了解 VIN_3V3引脚的用途!

在我们的设备,我们不会使用任何电池.它将只是即插即用应用程序.

如果我们将 VIN_3V3引脚保留为未使用/悬空、会产生任何影响吗?

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    当 IC 由系统供电(内部电源)时、VIN3V3用于 IC 电源。

    如果您仅打算使用 VBUS 供电且 VIN_3V3未使用、请使用 CVIN3V3电容旁路该引脚。 如果 USB-C 电源未连接到端口、则可以将该引脚保持未使用状态、并且除了禁用 IC 之外不应有任何影响。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿克里斯托弗,

    此外、我想知道 LDO_3V3和 LDO_1V5 可以提供的最大电流是多少!

    如果我们通过 VBUS 功率运行 IC、那么 LDO_3V3和 LDO_1V5上的输出也会正确吗?

    下面提到的引脚的状态应该是什么、它们是否需要任何上拉/下拉电阻:  

    引脚6:CAP_MIS

    插针13:PLUG_FLIP

    引脚10:DBG_ACC

    引脚18:FAULT_IN_N

    引脚19:SINK_EN_N

    插针37:PLUG_EVENT

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    我们不建议使用 LDO_1V5为任何外设供电。 该引脚用于增加电容。

    对于 LDO3V3、它仅用于 TPS25730所需的 GPIO 和 I2C 上拉电阻器。 它还可用于为 TPD2s300和 TPD4s311A 等 CC 线路保护器件供电。 不应 从 LDO3V3为其他太多供电。

    有关 GPIO 的更多信息、请参阅 DS。

    任何输出开漏 GPIO 在使用时都需要一个连接到 LDO3V3的上拉电阻。 它们可以在未使用时悬空。

    使用或未使用 Fault_In 引脚时应通过10k 电阻器上拉至 LDO3V3、以确保它被拉至高电平。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    您能否查看上述设计、

    我想分享的事情,如下所述:  

    引脚36 VIN_3V3 随旁路电容器提供。

    引脚1和引脚4、LDO_3V3和 LDO_1V5共享相同的值10uF 旁路电容。

    引脚19 SINK_EN_N 该引脚被下拉、以便在插入 USB-C 时保持恒定灌电流配置。

    引脚6、CAP_MIS 该引脚需要任何控制的确切用途是什么、目前在该引脚上提供了下拉电阻。

    5.引脚10 Debugg_ACC  此引脚的确切用途是什么、目前该引脚上提供了上拉电阻。

    请帮助我解决上述问题!

    此致、

    Tirthal Patel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    1. 这没关系
    2. 这没关系
    3. SINK_EN_N 是开漏输出  输出 。 无需将其下拉至低电平。 您应该将其保持上拉至 LDO3V3、而不是上拉至低电平。 这仅指示灌电流路径是否已启用。 它违背了该引脚通过一个电阻器将其连接到 GND 的目的。
    4. 所有开漏输出都应上拉至 LDO3V3或保持悬空。 不应下拉 CAP_MIS。  
      1. 它指示是否发生了大写不匹配事件。 如果 USB-C PD 源广播的最大功率小于最小电压和工作电流所需的功率、则会发生这种情况。
      1. 这指示连接的器件是否是调试附件。

    CC 线路每条线路上都应具有330pF 的滤波电容。

    如前所述、如果该引脚是开漏输出、则应该通过上拉电阻将其上拉至 LDO3V3、或者如果未使用则保持悬空。 如果它们是输出、则不需要任何控制、旨在指示连接状态。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    我们已经更新了设计,您可以查看它,并附上了相同的材料明细表。

    您能否告诉我 VCONN 将如何获得电源、我无法在数据表中找到方框图、IC 是否会在内部通过 CC1/CC2引脚提供 VCONN 电源?

    e2e.ti.com/.../USB-PD-CONTROLLER xlsx.xlsx

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    TPS25730不支持 VCONN、这仅适用于源端应用和数据应用。 TPS25730用于仅支持灌电流电源角色的桶形插孔替代产品。

    我主要查看了最后一个主题中所请求的更改、所有建议现在都已修复了它们的外观。

    27和36的引脚电压。 您可以将其直接接地、它们不需要10k 下拉电阻。

    VBUS 节点(Type-C 连接器的 VBUS 引脚和 TPS25730的 VBUS 引脚之间连接的任何节点)最大应为10uF 电容。 C51、C77、C78和 C56之间似乎有超过34.7uF 的电容、不包括总线上的所有其他电容。 总电容必须最大为10uF、该值由适用于灌电流端口的 USB-C PD 规范定义。

    原理图在其他方面看起来很好。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    我更新了 VBUS 的设计(在连接器和 IC 之间)、该设计远低于10Uf。

    请告诉我您的反馈!

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    为了进行说明、要"放置 在引脚附近"的 C59、C60、C61、C62和 C54电容器应放置在 J2连接器 VBUS 引脚附近。 建议适用于连接器 VBUS 引脚、而不是 PD 控制器 PD 引脚。 只要4.7uF 在 TPS25730附近、就应该没问题。

    VBUS 电容器现在看起来更好、但仍然有>10 (C56和 C51时为14.7uF)。 我们仍然建议它保持在10 μ F 以下。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    在之前的设计中、C51为10uF、即 DNP、我已更新为4.7uF 已安装。

    现在、VBUS 线路上的总电容也<10uF (C51和 C56 9.4uF)。

    还更新了  C59、C60、C61、C62和 C54在连接器 J2附近的放置位置。

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    在以前的设计中、C51是10 μ F、这是 DNP、我已将其更新为4.7 μ F 挂载。

    好的、是的、我没看到 DNP 标记。 你现在应该很好。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复!!!

    此致、

    Tirthal Patel