This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:监控 IC 不允许充电。 DCHG 栅极发出脉冲

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507768/bq76942-monitor-ic-will-not-allow-charging-the-dchg-gate-is-pulsed

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

TI 您好:

在自定义 PCA 上加载时、我的76942监护 IC 的作用与安装在 EVM 上时的作用非常不同。  

1)尝试为电池充电时、DCHG 栅极驱动是脉冲式的。 它将开启~40ms 并关闭。 大约4秒后、它将尝试再次开启~40mS。 有什么想法吗? 但是、当我移除充电器时、DCHG FET 将导通、电池将为负载供电。  

2)在 EVM 上、 DCHG 和 CHG FET 导通、我可以在充电和放电之间切换、而不会出现问题。 在我的自定义 PCA 上、安装电池后、两个 FET 均未打开。 仅当我短暂施加充电器电压时、该监测器才会导通 FET 并为负载供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI:您能帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 您好:

    我迫切需要帮助。 我的设计是完全自主的、不会使用主机控制器。 我先在 EMV 上对显示器76942进行编程和验证、然后再将其放置在定制电路板上。 我的定制设计非常严格地模拟了 EVM、因此希望系统能够正常工作而不会出现问题。

    在这个早期开发阶段、我已关闭正常保护功能以简化启动并使基本系统快速运行。 我可以随发展而增加其他保障。   

    在上一条消息中,这是我遇到的问题。 我完全困惑的行为。 我在技术参考手册中找不到任何可帮助我解决的问题。  

    这是我使用的 GG 文件。 请回顾一下、如果有什么东西在您看来很突出、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../21042025.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    很抱歉、您在回复时出现延迟、是否已解决此问题、或者问题是否仍待解决?

    我 在您的 gg 文件中没有注意到任何现有内容、但如果它与 EVM 搭配使用正常、那么您的定制 PCB 上似乎有一些不同的地方会导致问题。

    您是否能够将外部 EV2400连接到定制电路板、从而使用 bqStudio 检查器件设置和状态?

    您提到了"关断保护"、那么在禁用所有保护功能的情况下、它是否可以正常工作?   

    ~40ms 关断与~33ms 的 COV/CUV 延迟有些相似、不确定它是否可能与该触发相关。

    您似乎已禁用 SLEEP 模式、因此器件不应进入 SLEEP 模式、否则~4秒与它在 SLEEP 模式下用于定期测量的5秒电压时间间隔有点相似。

    很抱歉、我没有立即得到更清晰的解决方案、这可能需要通过一些实验来完全调试。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terry:感谢您花时间提供一些指导。 我强烈怀疑我的布局中的某个东西会导致 BMS 出现错误、因为从原理图上看、我非常接近 EMV 原理图。 但是、我需要指出问题才能正确解决。  

    在我的原始注释2中、关于 CHG 和 DCHG FET 的想法是否没有自动导通? 将显示器设置为自主模式。 只有在施加充电电压时 、FET 才会导通。 在自主模式下、什么会使 FET 保持关断状态? 我尝试将 PACK 和 LD 绑定到1.4V 以上以确保它退出睡眠状态。 另一方面、EVM 会立即导通两个 FET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    该器件的默认状态为 FET_EN=0、因此除非在 DataMemory 中或通过发送 FET_ENABLE 命令更改该设置、否则该器件不会自动启用 FET。  在将器件移至定制电路板之前、您是否在 EVM 上对器件中的 OTP 进行了编程?

    我不确定导致这种情况的原因、只是您启用了一些保护、而 PCB 上的故障可能会导致检测到保护故障。  您是否将 bqStudio 连接到电路板上的器件、以便您可以查询它并确定它可能处于什么状态?

    回到案例1和案例2、在案例2中、该器件是否可能处于关断状态、因此短暂连接充电器会导致其退出关断模式?

    需要说明的是、"DCHG"指的是 CHG 引脚还是 DCHG 引脚?  DCHG 引脚只是一个用于驱动外部 FET 驱动器器件的 GPIO 电平信号。  CHG 引脚是一个能够直接驱动 FET 的驱动器。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry。 我的 GG 文件中有 FET_EN=1。 因此、我期望在监测器从编程存储器加载完毕后 FET 导通。  

    我怀疑我的主板导致了问题、但我还无法确定问题所在。  至于 BQStudio、I2C 地址无法超过0xAA。 不知道为什么!   监视器是 I2C 总线上的唯一器件。 即使在施加充电电压以唤醒后、I2C 接口也不会工作。  

    抱歉、我是 CHG 和 DSG 信号用于控制 FET 栅极。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    需要说明的是、在将器件放入 PCB 之前、您是否已将设置编程到 OTP 或 EVM 上的 RAM 中?

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry。 我在安装到 PCB 上之前确实编程到 OTP 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    您能否检查 ALERT 引脚是否正在置位?  您已将其配置为默认警报屏蔽、以便在触发 SSA 或 SSBC 时生效。  您仅启用了 COV/CUV 保护、系统上的电压是多少?  您是否连接了真实电池或电阻分压器?

    您还可以查看示波器上的 TS1引脚、看看它是否定期脉动。  如果器件处于 NORMAL 模式、它应大约每135ms 发出脉冲。  如果根本没有脉冲、则它可能处于 CONFIG_UPDATE 模式、或可能处于软关断状态、尝试进入完全关断模式。

    您也可以发送您的示意图、我可以扫描它以查看我是否注意到任何相关事项。

    然后、我建议进行一些实验。  例如、在禁用所有保护功能的情况下对一个新器件进行编程、然后将其放在您的电路板上、查看它是否正常工作。  如果是、您可以仅启用一个保护并尝试该保护、然后再启用另一个保护。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry。 很棒的问题!!

    我需要重新安装76942、然后检查 ALERT 引脚。 但是、用 EVM 替换 BMS 电路时、我能够运行 bqStudio、并 触发警报和保险丝标志。 此外、在我的系统上、我使用的是真实电池。  

    TS1脉冲。 我当然会检查。 如果不脉冲、这是否会解释施加充电器电压后 BMS 是否正常工作?  

    您如何建议我禁用保护功能。 是否有全局标志? 或在 bqStudio 的"Protections"下关闭所有保护功能、

    我不能开始告诉你,我多么感激的帮助。 谢谢!!

    这是原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    我没有注意到原理图中有任何大问题。  次要的一个是 REGIN 上的电容器应为22nF、可能会导致不稳定。  但我认为您的 gg 文件的 REG0和 REG1/2已断电、因此这不是问题。  我们还建议 BREG 处的 GND 为10M、但这也很小。

    除了 TS1外、您的 gg 文件没有设置任何引脚用于热敏电阻、因此这将是操作期间唯一的引脚脉冲。  您也没有将 ALERT 配置为警报中断输出、因此不会将其置为有效。

    我看到您的电池组关断和电芯电压已达到2.5V/电芯。  那么您的 GND 为 TS2。  首次连接电芯时、如果该器件在该运行期间供电并测量低于2.5V 的任何电芯、则可能会尝试恢复关断模式。  但是、由于 TS2保持在 GND、因此它无法完全进入 SHUTDOWN、因此在尝试进入 SHUTDOWN 的"软关断"状态下挂起。  在此状态下、器件将不会进行通信、因此这可能是您在此处遇到的问题、直到器件完全进入 SHUTDOWN 模式、然后再次启动、I2C 通信才会工作。  但是、如果 TS2保持低电平、则它无法进入 SHUTDOWN 模式。

    当您使用不同的 OTP 对新器件进行编程时、您可以禁用 Enabled Protections A/B/C 数据存储器中的保护功能。  您还可以将 Shutdown Cell 和 Shutdown Stack 设置更改为0V、因此此处不涉及这些设置。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好特里:非常感谢你的指导。 我将在这个周末工作。 至于插入单元格,我想我读出放入单元格的顺序并不重要。 这不是真的吗? 有订单吗? 例如、下面的电芯首先是多少?  

    如果器件进入软关断状态、施加充电器电压是否会将其置于正常模式?  

    我将使用您的输入对新显示器进行编程、并尝试查看是否可以启动并运行该显示器。  

    谢谢、祝您周末愉快。  

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    顺序无关紧要(应该不会损坏)、但这是与此处器件的状态机运行相关的精细点、也取决于设置。

    如果器件在您的电源启动期间或连接电芯期间进入软关断状态、我认为仅连接充电器不一定能解决此问题。  您可以尝试的是将 REG18引脚短接至 GND (大约1秒)、然后将其释放。  这将强制器件完全复位、但由于所有电芯电压都是稳定的、因此可以避免与电芯连接顺序相关的任何问题。

    关于 TS1脉冲的额外注释-如果在正常模式下、它将每~135ms 脉冲一次。  如果处于睡眠模式、则为每个电压时间间隔(默认值= 5秒)。  然后、在 DEEPSLEEP、SHUTDOWN 或 CONFIG_UPDATE 模式下、它根本不会发出脉冲。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Terry! 我的工作有点落后。 接下来的几天我会有更多的时间。 非常感谢您的帮助和指导。 我真的很感激!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry。 我想让你知道,我还没有放弃。 我需要在过去一周处理法律内的健康问题。 我重新开始工作来解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好的,也许一个新的外观会帮助你注意到一些重要的东西!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry。 到目前为止很好! 通过关闭所有保护功能、我尝试的一块电路板按预期工作。 我将缓慢地打开每个保护功能。 从 CUV 阈值 COV 开始、我可以保护充放电。 谢谢

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  希望您可以通过继续前进来识别问题、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry。 我正在76942 EVM 上运行一个新的 GG 文件、并且警报状态和电池状态保险丝标志生效。 但我已关闭所有保险丝保护和警报。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    FUSE 标志在未置为有效时通常处于高阻态、因此如果它可能因漏电流而漂移高电平、则可以检测到高电平。  您可以添加一个10k 电阻器将其拉至 GND、以避免这种情况。

    您在 Alarm Status 中看到的内容的十六进制值是多少?  Alarm Enable 的十六进制值是什么?

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry。 警报状态和警报使能现在都是0x00。 我确实检查了我的 EVM 和保险丝信号是否悬空。 我将添加一个下拉电阻器

    谢谢

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry。 我能够在打开 CUV 和 CUV 保护的情况下启动并运行系统。 我正在进行充放电循环、以确保 CUV 和 COV 正常工作。  

    但是、在读取电池组电压和电芯电压时、这些值相差几伏。 我似乎有噪音问题。 我已经探测了 监测器 IC 上的电芯和电池组输入、信号看起来很干净。 对于与 BMS 相关的常见螺旋来源、您有什么想法吗?  

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    它们因电压而异???  这是巨大的!  如果您捕获了一些 xls 日志、您可能会附加它们、让我们看看它的实际外观。

    您使用的是连接的真实电池还是电阻分压器?  确保连接到 VC 输入的 RC 合理(在建议范围内)、并且 BAT 引脚上的 RC。  如果使用电阻分压器、需要确保其 R 值相当低、例如200欧姆或更低。  如果您使用工作台电源、它们有时会对器件在对节点进行采样时可能产生的小瞬态做出反应、从而在其输出端引起一些纹波。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry。 我使用的是真实电池。 VC 引脚上的 RC 为220nF 和20 Ω、Bat 引脚上的 RC 为2.2uF 和75 Ω。 我尽量模仿该 EVM。  
    不确定我可以收集 xls 日志。 数据被捕获为 Arduino。 我需要弄清楚如何使用.csv 文件。 稍后我会分析这些代码。  

    谢谢

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    好的、这些值听起来都很合理。  为了你有这样疯狂的测量错误,你可能会寻找一个松动的连接的地方。  GND 连接良好、REG18上的电容器是实心的、等等  您可能必须使用示波器绕过电路板、在监控测量值时查看各种节点。  您可能会在示波器上发现一些奇怪的东西、或者您可能会在触摸某些节点时看到测量值突然发生变化、这可能会提供提示。  您还可以尝试轻轻弯曲电路板、查看电路板是否对应力敏感(有时 PCB 布线会损坏、然后会发生间歇接触)。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry。 我已经尝试探测所有测量节点。 我没有尝试弯曲电路板。 好主意! 我将继续挖掘。 它必须是有意义的!!!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry。 我有两个问题。  

    首先、由于我没有对顶部的单元格使用 VC9 -VC10、这是否会导致测量结果出现问题? 我在使用 EVM 时没有问题。

    其次、我有4S2P 安排。 我观看的是电池平衡、它仅平衡顶部的电池对。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    除了 VC10之外、所有 VC 上的平衡都需要其某些电路具有更高的电压、因此 VC1~9为此使用 VC10上的电压。  然后、VC10上的平衡电路经过专门设计、无需更高的电压即可工作、因为它是电池组中的最高电压。

    在本例中、由于最高电芯是 VC4、因此电芯均衡电路在 VC10上没有更高的电压(此处为 VC10=VC4)、因此不会正确均衡。  如果该部件确定您的顶部电池需要平衡并尝试平衡它、它可能无法正确平衡它、因此会不断尝试。

    虽然在未启用平衡的情况下电池组可能可以正常工作、但我认为如果需要平衡功能才能正常工作、您需要修改电路板设计。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry。 很好的解释。 谢谢!!!