This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:请查看原理图

Guru**** 2397805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518788/tps7b63-q1-please-review-the-schematic

器件型号:TPS7B63-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的定制器件使用 TPS7B6350-Q1制作了原理图。 您能查看此原理图并检查一些问题吗?

(输出电流约为170mA、它们不使用 WD 引脚。)

1.请检查是否有任何问题需要修复,以获得更好的性能。

2.可以连接 FSEL、WTS、NC、ROSC 引脚的 GND 吗?

3.如果我不使用延迟 WD、WDO、WD_EN 引脚、该怎么办? 只是漂浮是好吗?

4.正确操作是否需要任何频率值? 在数据表中的哪里可以找到它?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    由于您不使用 TPS7B63-Q1的看门狗特性、因此使用通用 LDO 会更容易、您是否想探索替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vahrony:

    感谢您的支持。

    我认为是这样、但我的客户将同一器件用于不同的项目。 在该工程中需要使用看门狗功能。 他们不希望为每个项目使用不同的器件。

    您能检查一下上面的问题吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您的澄清。 以下是您问题的答案

    1.

    • 输入电容:TI 建议在输入端并联一个10-μF 至22-μF 电容器和一个0.1 μF 陶瓷旁路电容器、以保持输入电压稳定

    2.

    • 是的、  由于未使用看门狗特性、因此可以将 FSEL、WTS、NC、ROSC 接地。

    3.

    • 保持 延迟、WD、WDO、WD_EN 悬空正常。 将 WD_EN 绑定到 OUT 将禁用看门狗特性。

    4.

    探头调节不需要特定的频率。

    希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vahnroy:

    感谢您的支持。

    您能否查看我的客户提出的其他问题?

    1. 可以将 FSEL、WTS、NC、ROSC  接地、因为没有使用看门狗功能。

    ->可以直接连接到 GND? 无需下拉电阻器?

    2. 保留延迟、WD、WDO、WD_EN 悬空正常。

    ->如果不使用这些引脚、将其连接到 GND 是否存在任何问题? 我的客户希望将这些引脚连接到 GND 以扩展 GND 区域。

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase、

    是的、对于与看门狗相关的所有引脚都可以直接接地。 看门狗的输出会出现故障、但因为不使用看门狗、所以没关系。

    谢谢、

    Vahnroy