工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的定制器件使用 TPS7B6350-Q1制作了原理图。 您能查看此原理图并检查一些问题吗?

(输出电流约为170mA、它们不使用 WD 引脚。)
1.请检查是否有任何问题需要修复,以获得更好的性能。
2.可以连接 FSEL、WTS、NC、ROSC 引脚的 GND 吗?
3.如果我不使用延迟 WD、WDO、WD_EN 引脚、该怎么办? 只是漂浮是好吗?
4.正确操作是否需要任何频率值? 在数据表中的哪里可以找到它?
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
追逐
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的定制器件使用 TPS7B6350-Q1制作了原理图。 您能查看此原理图并检查一些问题吗?

(输出电流约为170mA、它们不使用 WD 引脚。)
1.请检查是否有任何问题需要修复,以获得更好的性能。
2.可以连接 FSEL、WTS、NC、ROSC 引脚的 GND 吗?
3.如果我不使用延迟 WD、WDO、WD_EN 引脚、该怎么办? 只是漂浮是好吗?
4.正确操作是否需要任何频率值? 在数据表中的哪里可以找到它?
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
追逐
嗨、
感谢您的澄清。 以下是您问题的答案
1.
2.
3.
4.
探头调节不需要特定的频率。
希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。
谢谢、
Vahnroy
尊敬的 Vahnroy:
感谢您的支持。
您能否查看我的客户提出的其他问题?
1. 可以将 FSEL、WTS、NC、ROSC 接地、因为没有使用看门狗功能。
->可以直接连接到 GND? 无需下拉电阻器?
2. 保留延迟、WD、WDO、WD_EN 悬空正常。
->如果不使用这些引脚、将其连接到 GND 是否存在任何问题? 我的客户希望将这些引脚连接到 GND 以扩展 GND 区域。
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
追逐