This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:具有 TPS6521903上电问题的 AM62

Guru**** 2325560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510501/tps65219-am62-with-tps6521903-power-on-issue

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:TPS6519

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我们设计了使用 AM62处理器以及 PMIC TPS6521903的定制电路板。
电路板上电后、我们观察到 PMIC 正确输出预期电压、但大约8秒后、系统意外关闭。

请在下面找到测得的波形和我们电源电路设计的相关部分、以供您参考。

您能帮我们确定导致此行为的可能原因吗?

我们感谢您对这一问题的支持和指导。

 MCU_OSC0_XO 25MHz

2. nRSTOUT 在 MCU_OSC 开始振荡后拉至高电平。

3. 大约8秒后关闭电源

e2e.ti.com/.../IEC_2D00_N241_5F00_PMIC_5F00_Power-ON_5F00_issue_5F00_A03_5F00_0_5F00_0_5F00_20250317.pdf

此致、

很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    测量 PMIC 上电序列后、我们发现初始 GPIO2信号没有变为高电平、导致外部 DVDD_3V3电源轨没有输出。
    我们怀疑这可能是 PMIC 在上电后大约8秒关闭的原因。

    您能否告知 GPIO2是否需要任何特定配置?

     初始上电时、GPIO2从不置为有效(保持低电平)。

    2.即使 PMIC 完成其完整的上电序列、GPIO2也保持低电平。

    此致、

    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、

    感谢您联系 e2e 并选择 TPS6519来构建您的电源解决方案。

    是的、我们需要检查 GPIO2为什么没有出现、上拉 R426是否正常?

    我审阅了原理图并查看了降压 LX 节点上的电容、用途是什么、这些不应该存在。 您能否将它们删除(10u 和0.1u)并再次检查?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    感谢您的反馈。

    我们检查了上拉电阻器 R426、看起来没有问题。
    我们还尝试移除 Lx 线路上的10uF 和0.1uF 电容器(C328–C333)、但遗憾的是、GPIO2仍然没有出现。

    此外、我们用旧版本中的 PMIC 替换了新电路板上的 PMIC。 更换后、GPIO2开始正常工作、但8秒后仍然关闭。
    下面是我们在替换 PMIC 作为参考后测量的波形。

    我们还注意到 PMIC 标识存在差异:
    –旧版本标有标签 P219XX P21903
    –较新的标记 65219
    您能否说明一下这些版本之间是否有任何区别?

    期待您的意见。

    此致、
    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、

    我们可以尝试几件事。

    在更换 TPS65219 PMIC 时、您是否注意到了 PowerPAD 对 PCB 的焊接? 这是强制性的。

    如果您可以访问将 PMIC I2C 读取到寄存器、您是否可以读取寄存器0x2B 到0x32、以了解是什么导致 PMIC 关断?

    还有一点、8s 对应于 TPB_OFF。 对于 TPS6521903、EN/PB/VSENSE 引脚配置为 PB、但原理图显示为 EN。 电路板上 PB 引脚的状态是什么? 由于 FSD (首次电源检测)在该03版本的器件上启用、因此它仅在首次上电期间忽略 EB/PB、并且一旦 VSYS 达到必要的电压、器件将继续上电例程。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    先前的 GPIO2问题:

    已确认 GPIO2先前的问题是由焊接缺陷引起的。 在测试其他三个 PCB 样片后、发现 GPIO2正常工作。

    • PMIC 自关断问题–确定了两种情况:

      • FSD 模式:
        在使用 FSD 模式的原始设置下、PMIC 会在上电后约8秒关闭。 根据您的建议、我们检查了 EN/PB/VSENSE 引脚、认为它们始终为低电平。 将所有三个参数设置为始终高电平后、PMIC 正常运行、AM62成功引导。

      • PB 模式:
        在验证 FSD 模式是否正常工作后、我们通过修改 NVMe 设置来禁用 FSD、以便在加电时允许 PB 模式。 在此设置中、我们使用按钮为 PMIC 供电。 但是、PMIC 会在完成上电序列后大约2秒自动关闭。

    • 其他观察:
      我们发现 MUC_OSC 比 Buck1和 LDO2更早开始振荡。 我们不确定此时序行为是否会导致 PB 模式下的关断问题。

    •    

    您能否帮助查看 PB 模式行为并告知 MUC_OSC 的时序或任何其他因素是否可能导致 PMIC 关断? 如果对如何确保 PB 模式下的稳定运行提出任何建议或指导、我们将深表感谢。

    此致、
    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、

    很好地了解、初始问题与焊接缺陷有关。  

    即使在 PB 中配置了 EN/PB、也需要将该引脚拉高才能正常运行。 按钮用于创建开/关请求。

    FSD (首次电源检测)可与 EN 或 PB 配置搭配使用、并且仅在首次上电时(每次 VSYS 变为低电平到高电平后)忽略 EN/PB 引脚。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:
    由于我们的应用需要通过按钮上电、因此我们禁用了 FSD、并在上电后进入 PB 模式。
    如下面的波形所示、MCU 会检测到电源按钮按下操作、并向 PMIC 的 PB 引脚发送一个1秒的低电平脉冲。 之后、信号返回高电平。
    PMIC 检测到 PB 引脚上的低电平信号并启动上电序列、但会在 nRSTOUT 引脚变为高电平后约2秒内关断。

      

    对于什么原因导致此关机、您有何建议?
    我们是否应该检查任何其他配置或条件以确保系统保持开启?

    此致、
    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、

    nRSTOUT 变为低电平后、在上述 pic 中的2s 后、PB 是否仍然为高电平?

    为什么 MCU_OSC 在 LDO2上升之前开始是 AM62x 团队的问题。

    PMIC PowerPAD 是否可焊接到 PCB? 在2s 期间 Buck1、LDO2看起来正常、但任何其他电源轨是否变为低电平?

    您是否可以访问读取 PMIC 状态寄存器 0x2B 至0x32、以查看哪个故障导致 PMIC 关断?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    很抱歉、延迟的回复。 我们观察到电路板上的 PMIC 关断时间从大约2秒减少到大约400毫秒、这是我们意想不到的。

    1. 我们已经确认、PB 信号即使之后也保持高电平状态 nRSTOUT 会被拉低。

    2. 根据我们的信号测量、所有其他电源轨也会按照关闭 nRSTOUT 置为无效。 请参阅随附的波形以供参考。

    3. 我们目前正在与固件团队协作、以从中读取 PMIC 寄存器 0x2B 至0x32 。 这可能需要几天的时间才能完成。

    nRSTOUT/GPIO2/BUCK3/LDO2

    nRSTOUT/PB/BUCK2/LDO4

    nRSTOUT/BUCK1/LDO1/LDO3

    对于关断时间的这种突然变化、您有什么见解或建议吗? 请提供任何意见。

    此致、

    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、

    您能否检查 PMIC MODE/RESET 和 MODE/STBY 引脚是否为高电平? 这些电平需要较高才能使03版本的 TPS65219正常运行。

    您是否进行了任何更改将关断从2s 更改为400ms?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    我们尚未对 PCB 进行任何硬件更改、但我们确实尝试将不同固件版本刷写到电路板上的外部 MCU、以测试它如何控制 PMIC。

    完成这些测试后的第二天、我们观察到 PMIC 现在会在上电后约400ms 关断。 即使使用原始固件重新刷写 MCU、此问题仍然存在。 我们计划使用其他电路板进行测试、以便进一步调查问题是否可以重现。

    在受影响的电路板上、我们捕获了 STBY 和 RESETZ 波形、如下所示。 在固件中、PB 被拉至低电平的时间达到1000ms 以触发 PMIC 启动。 从波形中可以看到、STBY 会一直保持高电平、但 RESETZ 会变为低电平、然后在 NRSTOUT 脉冲之前和之后都变为高电平。

    此致、

    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、

    我返回后发现、对于 PTPS6521903、MODE/STBY 引脚仅配置为 STBY、而对于 TPS6521903、则更改为 MODE 和 STBY。 但这只会更改 PMIC 睡眠模式电流、因为 MODE 高电平会强制转换器进入强制 PWM 模式。

    请检查其他电路板、看看这是否是唯一出现异常的电路板。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    很抱歉晚才回复。 请找到所提取的日志。

    根据 TPS65219的0x2B 到0x32的寄存器值、问题似乎与降压稳压器2残余电压检测有关-您能否帮助确认?

    在我们的应用中、在启用 TPS65219之前、基板上已经存在1.8V 电源轨。 是否有办法禁用这种情况下的残余电压检测、或者是否有推荐的权变措施?

    e2e.ti.com/.../Serial-Debug-2025_2D00_06_2D00_05-171104_5F00_PB-MODE.txt

    此致、

    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、  

    当 Sathish 离职时、我正在提供支持。  

    感谢您提供寄存器读数。 是、由于在降压稳压器2电源轨上检测到残余电压、寄存器指示启动存在问题。  

    无法禁用用于启动的 RV 检查、但中断可以被屏蔽、这样就不会触发故障。 (MASK_INT_FOR_RV)
    也可以在 NVM 设置中禁用器件断电时的放电检查。 (BYPASS_RAILS_DISCHA RGED_CHECK)

    可通过以下步骤对 NVM 重新编程

    1. OFF 请求初始化状态:将0x01写入地址0x29 (MFP_CTRL)
    2. 在 INITIALIZE 状态下启用 I2C:将0x09写入地址0x34 (USER_NVM_CMD_REG)
    3. 禁用放电检查:将0x82写入地址0x1E (GENERAL_CONFIG)
    4. 屏蔽 RV 中断:将0xF0写入地址0x25 (MASK_CONFIG)
    5. 烧录新的 NVM 设置:将0x0A 写入地址0x34  (USER_NVM_CMD_REG)
    6. 验证 NVM 设置:将0x07写入地址0x34  (USER_NVM_CMD_REG)
    7. 下电上电
    8. 读取寄存器以确认 NVM 已正确烧录并且寄存器值已更改。

    如果在执行上述步骤时遇到任何问题、请告诉我。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    如果在上电期间发生残余电压检测问题、系统是否会立即关闭? 在我们的当前情况下、PMIC 会通电、但随后很快关闭。

    此致、  
    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、  

    对于残余电压检测问题、 PMIC 将上电、直到检测到问题的电源轨启动。
    在尝试启动问题电源轨时应发生关断。  

    根据您的意思、器件完全上电、然后在所有电源轨成功上电400ms 后关闭。
    那么这可能不是残余电压问题
    (尽管我仍然认为这应该被屏蔽、因为1.8V 电压可能会在断电期间标记问题、不一定是在上电期间标记的。)

    我认为这里需要关注的是为什么来自 RESETSTATz 的 nRST 信号变为低电平。  
    当 MODE/RESET 引脚变为低电平时、会 向 PMIC 发送 OFF 请求并断电。  

    复位信号来自处理器、因此请检查处理器将复位信号拉低的原因。  

    此致、
    Sarah