This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DSG FET 250ms 延迟

Guru**** 2539140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505122/bq76952-dsg-fet-250ms-delay

器件型号:BQ76952

工具/软件:

团队、

代表我的客户发帖。

我对的配置建议有疑问 DSG FET Protection A 在 BQ7695202技术参考手册( TRM )中

 

我们正在使用 BQ7695202、并尝试将其配置为在检测到 SCD 保护时关闭 D-PHY。

在测试过程中、我们注意到器件正在四处移动 ~250ms 继续关闭 D-PHY、尽管已配置为 SCD 延迟 200us

 经过进一步调查、我们发现问题出在"DSG FET Protection A" 寄存器配置上。  TI 技术手册建议使用 0x80 0XE4 作为该寄存器的值、因此我们使用了 0x80 这样就只能通过 SCD 保护关闭 D-FET。

但是、配置 0x80 在关断 DSG-FET 时仍会引入250ms 的延迟。   当将寄存器配置更改为时 0XE4 、延迟问题已解决、我们可以看到 D-FET 在时关断 200us 编程的。

 

我们正在使用 IC 和 代码 "BQ7695202 3AWG4AYGF"、这是指站点 BQ76952技术参考手册(修订版 B)中的最新 TRM。

我们使用主微控制器通过 I2C 协议对 IC 进行编程。

 我们正在尝试了解、 如果"DSG FET Protection A"寄存器按照 TRM 的建议使用0x80值进行编程、为什么关闭 DSG FET 会有额外250ms 的延迟??

 

感谢您的见解。

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    Xinling Cai 说:
    我们试图理解、 当"DSG FET Protection A"寄存器按照 TRM 的建议使用0x80值进行编程时、为什么关闭 DSG FET 会有额外的250ms 延迟???

    我们之前已经看到过这一点、需要在 TRM 中纠正这一点。 此 常见问题解答在 下提到  重要说明。  

    您是否也使用 DDSG 来控制 DSG FET?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 是的、在我们的一个项目中、我们使用 DDSG 引脚来控制 DSG FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandana、

    如果是、请参阅以下帖子以供参考:
    1. DCHG/DDSG 常见问题解答
    2. 关于 DDSG 和 DCHG 运行的进一步说明

    此致、
    Alexis