工具/软件:
团队、
代表我的客户发帖。
我对的配置建议有疑问 DSG FET Protection A 在 BQ7695202技术参考手册( TRM )中
我们正在使用 BQ7695202、并尝试将其配置为在检测到 SCD 保护时关闭 D-PHY。
在测试过程中、我们注意到器件正在四处移动 ~250ms 继续关闭 D-PHY、尽管已配置为 SCD 延迟 200us 。
经过进一步调查、我们发现问题出在"DSG FET Protection A" 寄存器配置上。 TI 技术手册建议使用 0x80 或 0XE4 作为该寄存器的值、因此我们使用了 0x80 这样就只能通过 SCD 保护关闭 D-FET。
但是、配置 0x80 在关断 DSG-FET 时仍会引入250ms 的延迟。 当将寄存器配置更改为时 0XE4 、延迟问题已解决、我们可以看到 D-FET 在时关断 200us 编程的。

我们正在使用 IC 和 代码 "BQ7695202 3AWG4AYGF"、这是指站点 BQ76952技术参考手册(修订版 B)中的最新 TRM。
我们使用主微控制器通过 I2C 协议对 IC 进行编程。
我们正在尝试了解、 如果"DSG FET Protection A"寄存器按照 TRM 的建议使用0x80值进行编程、为什么关闭 DSG FET 会有额外250ms 的延迟??
感谢您的见解。
Tom