This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87503Q3E:MOSFET 是否具有导通(和线性区域)漏电流

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87503Q3E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524513/csd87503q3e-do-mosfets-have-on-and-linear-region-leakage

器件型号:CSD87503Q3E

工具/软件:

您好、John Wallace:

请先回答一般的 MOSFET 问题。

MOSFET 在关闭时泄漏-主要是由于体二极管造成的。

但 MOSFET 在导通时是否也会增加漏电流?

自然、当导通时、会有100毫欧的 RDS (on)。 在我所讨论的低电流下、漏极和源极之间的压降将非常小。 这可能会防止/减少泄漏。 但这样一来、无论如何都可能存在漏电流。

我的应用是使用 MOSFET 作为开关。 两个常见的源极 N 沟道 MOSFET 构成了双极开关(标准方法)。 可将应用视为电流测量值或拉电流/灌电流。 我使用 MOSFET 切换检测电阻(1R-1A、10R -100mA、100R -10mA、1K -1mA、10K-100uA) 100K-10uA、1uA 和10M-100nA)。

处理泄漏的方法的模拟看起来很有前景。 那么它只是知道是否存在导通泄漏吗?

谢谢

彼得·巴克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的查询。 当 FET 导通时、漏极到源极不应有漏电流。 在漏极上施加电压将导致电流在通道中流动。 不过、我认为栅源漏电流会增加源极电流、并可能导致少量误差。 TI 仅按照数据表中的规定进行泄漏测量、而 FET 导通时、我们没有任何泄漏数据。 希望这对您有所帮助。 如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。

    我将考虑将模拟开关(DG412)用于低范围、而不是分立式 MOSFET 开关。

    我的最大开关电流为2安培。 您是否建议将一系列 TI MOSFET 用于这种模拟开关型应用?

    此致、

    彼得·巴克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    有多个 FET 可以工作。 您是否在寻找单个 FET 或双路共源极器件(如 CSD87503Q3E)? TI 还有其他一些双共源极器件以及双共漏极和双独立 FET。 以下链接是双共源极和双共漏极 FET 的分类表。 对于单 FET、我们的 FemtoFET 产品是小型、高性能的 FET。 您可以在 MOSFET 登录页面上找到它们。

    https://www.ti.com/power-management/mosfets/products.html#267=12%3B30&1143=Dual%20Common%20Source%3BDual%20Common%20Drain%3BDual&1241=N-channel&

    https://www.ti.com/power-management/mosfets/overview.html

    谢谢、

    John