This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660x:OTP 电流

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525540/ucc25660x-otp-current

器件型号:LMG3612

工具/软件:

您好:

我们使用 UCC25660x 进行设计。

您能给我们一些有关 I_OTP 的最小值/最大值的指导吗? (100uA 典型值)

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    这个问题实际上与 UCC25660x 有关。 以下是最小和最大数据:

    最小值 最大值
    IOTP 97uA 103uA
    VOTPneg 0.792V 0.810V

    这里还包含 VOTPneg 阈值、因为它 与 NTC 设计相关。  

    谢谢、

    John