This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:将任何 USB 设备用于 GUI

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525416/tps6521905-using-any-usb-device-for-the-gui

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:TPS65219

工具/软件:

嘿、我想使用 tps65219 GUI 在 tps6521905器件上刻录新配置。

问题是我需要通过将 FTDI 电缆连接到 PC 来桥接 I2C 与器件的连接、FTDI 电缆 UART/i2c 输出连接到 FPGA、然后 FPGA 其他 I/O 将连接到 PMIC i2c 线路。

我仍然没有 PCB、但我想先进行检查、然后才能将任何 USB 器件连接到 GUI、但当我连接 FTDI 线缆时、GUI 无法识别它。  

怎么可能实现我想做的事?

谢谢、  

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    TPS65219 GUI 专门设计用于识别与 USB2ANY 适配器 或板载 MSP430 MCU 的连接。
    它将无法识别 FTDI 连接。  

    如果您有自己的接口或方法向器件发送 I2C 命令、也可以使用它来代替 GUI。
    通过 按顺序执行 I2C 写入、可以执行相同的步骤来烧录新配置:

    如果您对 NVM 烧录过程有任何其他问题、请告诉我。

    此致、  
    Sarah