工具/软件:
你(们)好
关于 新旧数据表中 TPSM63603最大运行 Tj 变化的问题-为什么从150更改为125? 它是否仅由 MTBF 或其他原因引起?
我们在产品中使用这款器件、
在旧的数据表中、最大运行 Tj 为150°C

但是
在更新后的数据表中、 最大工作 Tj 为125°C

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.