This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:延迟时间

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1685, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518061/tps2660-delay-time

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPS1685

工具/软件:

团队、我想确认"tps26600pwpr"的 Vin 和 Vout 之间的传播延迟时间。

客户 测试的传播结果约为8ms。 但我不知道该值是否正确?

 

  • 传播延迟时间= 8ms
  • Vout 的上升时间为13.52ms

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    SHDN 如何运行? VIN 置为有效后它是否为高电平?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    SHDN 引脚连接至开漏缓冲器、上电时开漏缓冲器的状态为打开。

    意味着当 VIN 置为有效时、由于内部上拉电阻(AVDD)、SHDN 引脚的状态为高电平。

    谢谢

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    器件有 插入 延迟。 我在 TPS1685等其他器件中看到的值为16ms。

    TPS2660的波形相同。

    需要由设计团队确认。 请允许我花些时间确认一下。

    对此或客户提出的任何疑虑只是想了解其价值?

    谢谢  

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    我们需要此延迟规格来证明我们的测试结果在规格范围内。

    我们需要将该结果提供给 TUV。

    如果可能、请帮助获得6/2 (MON)之前的延迟规格。

    感谢你的帮助。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我将查看 EVM 和设计团队、然后重新开始设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    您对此问题有任何更新吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉耽误你的时间。

    下图显示了器件高于 UVLO 点时的 Tdelay。 下面的显示了使用 CdVdt 进行的计算。

    我也在 EVM 上执行了测试、并且在 Cdvdt 打开的情况下也能获得相同的结果。 图31也显示了相同的情况。

    我认为客户正在使用高 Cdvdt 值、因为他们会在8毫秒内达到高 Cdvdt 值。

    我知道要计算的 dVdt 电容值。  

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    感谢您的答复。

    我们使用的 DVDT 电容器为100nF。 我计算出的延迟时间为1.7ms (250usec + 14.5*100nF)。

    输出电容为10uF。

    计算出的延迟时间与测试结果不匹配。 我会尝试重新测试、然后回复您。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这种波形对 IIN 有用。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    重新测试后、延迟时间结果接近规格。 更新后的结果如下所示。

    很抱歉、之前的结果是由于设置问题导致了较长的延迟时间。

    此问题现在可以解决。 感谢你的帮助。

    谢谢

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  

    高兴知道问题已解决。  

    您可以关闭此主题。