This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:TPS16851 FLTb 和 PG 引脚悬空?

Guru**** 2812405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1685EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516550/tps1685-tps16851-fltb-and-pg-pin-floating

器件型号:TPS1685

工具/软件:

尊敬的先生:

我想知道 TPS16851 FLTb 和 PG 引脚是否可以保持开路?

您能否给出适用于48V/7A 应用的 Cout 元件值建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    1、是的、FLT 和 PG 可以开路。

    2.请根据应用要求选择 COUT。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS16851将提供电源并将2m 长的电缆传递到照明管器件。
    您能否参考使用 TPS16851的上电波形和查看 TPS16851计算表? 如果需要调整该值、您能提供一些注释吗? 谢谢!

    TPS16851计算表:e2e.ti.com/.../TPS16851_5F00_CALC_5F00_20250523.xlsx

    TPS16851不带的上电波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请让我检查一下、然后返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    值看起来很好。

    您能给波形贴上标签吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    绿线是 I-out、约为5.7A。

    黄线是 V-out、约为49V。

    客户发现、 TPS16851在系统上电时会进入锁存状态、如何解决此问题?  

    系统上电时的 TPS16851锁存状态波形:

    TPS16851原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    请让我检查一下、然后返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    您是说 VOUT 没有出现?  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、VOUT 不会启动、 TPS16851会进入 锁存状态。

    对于50V/7A 应用、  TPS16851计算表中的值是否需要修改?  e2e.ti.com/.../4011.TPS16851_5F00_CALC_5F00_20250523.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下、很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

    客户还使用 TPS1685EVM 执行相同的测试并获得相同的结果。 VOUT 不会启动(仅2V-out)、TPS16851会进入锁存状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 输出端是否有电子负载?