This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751 's SOP'通信功能

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520617/tps25751-tps25751-s-sop-communication-capability

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: TPS65988

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

该应用需要 TPS25751在连接授权的电缆时为器件提供5V/3A 电流、但在连接未经授权的电缆时提供5V/0.5A 电流;目前、我们建议通过 SOP'通信确定连接的电缆、以读取存储在 E-Marker 中的供应商 ID。

以下是我想确认的几点:

1. TPS25751 SOP'通信功能是否支持? 我认为是这样、因为 TPS25751能够提供20V/5A。

 2.对于 TPS25751、SOP'通信发生在源能力广播之前或明确的 PD 合约建立之后?

3. 是否有一个指定的登记簿,包含电子标记的电缆 对 SOP'通信的响应(发现身份指令)? 就像 TPS65988的寄存器0x48/49一样、我没有在 TPS25751的 TRM 和数据表中找到它。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:

    [quote userid="533242" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520617/tps25751-tps25751-s-sop-communication-capability TPS25751 SOP'通信是否支持? 我认为是的、因为 TPS25751能够提供20V/5A。[/报价]

    是的、TPS25751支持 SOP'。

    [quote userid="533242" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520617/tps25751-tps25751-s-sop-communication-capability  对于 TPS25751、SOP'通信发生在源能力广播之前或明确的 PD 合约建立之后?

    是的、TPS25751将在进行源功能广播之前发送 SOP'通信。

    [quote userid="533242" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520617/tps25751-tps25751-s-sop-communication-capability  是否有一个指定的寄存器包含电子标记的电缆 对 SOP'通信(发现身份命令)的响应? 就像 TPS65988的寄存器0x48/49一样、我没有在 TPS25751的 TRM 和数据表中找到它。

    否、如您所注意到的、TPS25751没有包含电缆响应的寄存器。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的及时答复。

    根据  TPS25751没有包含电缆响应的寄存器这一事实、 TPS25751是否有办法 区分所连接的电缆? 如果没有、您能推荐 TPS25751的替代产品吗?非常感谢!

    要求: 应用需要 TPS25751在连接经授权的电缆时为设备提供5V/3A 电流、但在连接未经授权的电缆时提供5V/0.5A 电流

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:

    根据  TPS25751没有包含电缆响应的寄存器这一事实、 TPS25751是否有办法 区分连接的电缆?

    TPS25751可以区分用于电源的电缆、但不会向寄存器显示该信息。 正如您所注意到的、它可以协商>3A 的合同、并且能够与电缆通信。

    [报价 userid="533242" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520617/tps25751-tps25751-s-sop-communication-capability/5846737 #5846737"]

    如果没有、您能推荐 TPS25751的替代产品吗?非常感谢!

    要求: 应用需要 TPS25751在连接经授权的电缆时为设备提供5V/3A 电流、但在连接未经授权的电缆时提供5V/0.5A 电流

    [/报价]

    很遗憾、TI.com 上目前没有满足您要求的非 NRND 器件、特别是"已连接授权的电缆"部分。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zong、

    为什么您只希望根据供应商 ID 电缆响应提供更高的功率? 我见过以下情况:来源检查 SOP 的 ID、但我以前未见过您的问题。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    上下文是、我们正在构建的 FG 级产品有一条配接电缆、产品将使用正常电缆默认提供5V/0.5A 电流、当连接配对电缆时、它将提供较高的电力。

    它不必是电缆响应中的供应商 ID 即可从源发现身份命令、只要主机可以收到  连接了配对电缆的通知、就可以是任何活动。

    这就是我最初想要确认是否有任何寄存器包含对 SOP'的电缆响应的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:

    感谢您的澄清。 您还能查看 SOP 吗? 您需要 SOP'是否有特定原因? 我假设该产品还具有特定的 VID?

    我仍然认为 TPS25751中有一个寄存器不会为您提供 SOP 或 SOP'的 VID、但让我再次与团队核实并回复您。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    您需要 SOP'是否有特定原因?  

    答复:基于需要将配对电缆与其他电缆区分开的前提, 是的,配对 电缆确实有一个 VID ;关于电缆 VID 通常存储在电缆的发现身份命令响应通过 SOP'的事实,这就是我最初专注于 SOP'的原因。

    你提醒我 SOP 的可能性来实现它,我将仔细检查,在 USB PD 规范,感谢你的努力,我们可以并行执行此调查.

                                                                                    

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:

    我仍在等待来自团队的反馈、并将尝试在本周结束前向您提供最新信息。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的帮助!

    有什么进展吗? TPS25751是 TPS65988的替代方案、由于  TPS65988具有寄存器(0x48/49)来包含电缆响应、因此我倾向于 TPS25751也具有相同的功能。 期待您的答复。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:

    感谢您的耐心。

    我能够与团队核实、他们确认 TPS25751支持0x48。 我们正在更新 TRM、但同时、您可以使用此屏幕截图更新寄存器格式。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    非常感谢、它真的很有帮助。

    关于  通过 SOP 发送和接收发现身份命令和发现身份命令 ACK 这一事实、这意味着它在建立显式合约后发生。

    我想确认、TPS25751 默认会发送发现身份命令、或者需要主机通知 TPS25751在  建立显式合约后发送命令。如果需要主机参与、您还请提供实现该命令的详细步骤。

    很抱歉经常联系Sweat smile、提前致谢。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:

    当您将 TPS25751用作 DFP/供电方时、默认情况下应会发生电缆发现身份。 当作为 UFP/受电方进入时、它不会自动发现电缆、因为 UFP/受电方很少需要这样做。

    谢谢。此致、

    Chris