This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:SW 节点

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522650/tpsm8d6c24-sw-node

器件型号:TPSM8D6C24

工具/软件:

您好的团队、

我们测量了 SW 节点在不同温度下的尖峰电压。

在低温下、观察到超过20V 的尖峰。

保护二极管的钳位似乎无法正常工作。

它是否真正内置了钳位二极管?

可以说、它在19.5V 或更高电压下生效、但钳位电压在低温下会发生变化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu

    输入电压是多少  

    谢谢你

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 电压为13.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu

    我们下周再见

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu

    在室温下为13Vin、0.85Vout、20A、我在 SW 上看到18.05V pk-pk、直接在 IC 上测量  

    请问什么是 fsw, Vout。

    PLS 分享设计的原理图和布局

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savith、

    您能否检查开关节点电压在低温下是否会升高?

    它在低温下坏了、因此我要检查开关节点电压是否随温度变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hirotsugu、  

    我们是否可以将这一讨论脱机?   

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会给您发送一条私人消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处关闭 TT