This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62120:是否可能超过 85°C 的最高环境工作温度

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526132/tps62120-is-it-possible-to-exceed-maximum-ambient-operating-temperature-of-85-c

器件型号:TPS62120

工具/软件:

 亲爱的所有、在我们的设计实现中、我们使用的是 TPS62120DCNR 元件、根据数据表规格、该元件的额定工作温度限制为–40 至 85°C、最高结温 (TJ) 为 125°C。 一个重要的考虑因素是环境温度 (TA) 直接受最高结温的影响、最高结温由器件的功率耗散 (PD) 决定。

 

在考虑结温 (TJ) 与最大功率耗散之间关系进行计算后、我们的分析表明环境温度可能达到 122°C。  我有几个问题和澄清.

   

查询:

  1. 您能否请根据最大功率耗散和 TJ 来检查这个环境计算...?
  2. 只要结温保持在 125°C 的最大额定限值以下、在环境温度超过 85°C 的条件下运行器件是否是可以接受的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinu:  

    您能否根据最大功率耗散和 TJ 检查这个环境计算结果...?

    计算看起来很好。  

    如果结温保持在 125°C 的最大指定限值以下、是否可以在环境温度超过 85°C 的条件下运行器件?

    TJ IS 和 Tstg 是不应违反的关键参数。 根据您的计算、较高的 Ta 不应影响器件功能。   

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    表 1:计算得出实际电流输出/Vout/功率耗散下的最大 TA、并显示环境可以达到 122°C

    表 2 根据数据表 TA:85°C、Vout-5V、Iout 75mA、efficiency 71%计算最大 Tj @。 计算出的最大 TJ 为~125

    表 3: 与表 2 相同、仅将环境温度更改为 105°C、Vout-3V、Iput 10mA、估算的 Tj 为 108°C

    如果我查看计算和数据表注释:假设 TA 取决于 TJ、则表 3 估算应该可行。 请澄清...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、表 3 估计应该起作用。 计算就可以了。