工具/软件:
亲爱的所有、在我们的设计实现中、我们使用的是 TPS62120DCNR 元件、根据数据表规格、该元件的额定工作温度限制为–40 至 85°C、最高结温 (TJ) 为 125°C。 一个重要的考虑因素是环境温度 (TA) 直接受最高结温的影响、最高结温由器件的功率耗散 (PD) 决定。
在考虑结温 (TJ) 与最大功率耗散之间关系进行计算后、我们的分析表明环境温度可能达到 122°C。 我有几个问题和澄清.
查询:
- 您能否请根据最大功率耗散和 TJ 来检查这个环境计算...?
- 只要结温保持在 125°C 的最大额定限值以下、在环境温度超过 85°C 的条件下运行器件是否是可以接受的?