This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70860、LM70860-Q1、LM70880、LM70880-Q1

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522393/lm70880-lm70860-lm70860-q1-lm70880-lm70880-q1

器件型号:LM70880

工具/软件:

数据表中的原理图、PDF 开发板 1 和 Altium 开发板原理图之间存在一些差异。

特别是 Altium 开发板原理图具有其他原理图或 Webench 建议设计中不存在的额外元件。

1.缓冲电路 (C13、R9)

2.电流 FB 中的额外元件 (R12、C22 )。

请参阅随附的屏幕截图。

请告知是否有必要、如果是、则选择其价值的标准是什么。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolai、

    可以将其保持为 DNP。 缓冲器电路可帮助您解决 MOSFET 振铃问题(如果您认为它超出了设计的可接受限值)、电流检测路径中的 RC 用于滤除任何共模噪声 — 同样,这不是必需的,您可以将其保持为 DNP。 这些只是一些额外配置、供您在开发阶段使用、不是电路的必要添加。  

    我也很抱歉这里的延误 — 我在过去的一周里不在办公室。  

    谢谢、

    此致、

    Taru