请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM70880 工具/软件:
数据表中的原理图、PDF 开发板 1 和 Altium 开发板原理图之间存在一些差异。
特别是 Altium 开发板原理图具有其他原理图或 Webench 建议设计中不存在的额外元件。
1.缓冲电路 (C13、R9)
2.电流 FB 中的额外元件 (R12、C22 )。
请参阅随附的屏幕截图。
请告知是否有必要、如果是、则选择其价值的标准是什么。
谢谢!