This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460AASQRJRRQ1

Guru**** 2814515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525237/lm61460-q1-lm61460aasqrjrrq1

器件型号:LM61460-Q1

工具/软件:

您好团队:

在我们的设计中 ,我们使用的是 LM61460AASQRJRRQ1 IC ,您可以查看它并告诉我们您的反馈。

输入电压:5V 至 36V

输出电压:3.3V

Iout:5A 至 5.5A

我将同一器件附加 BOM。

e2e.ti.com/.../0511.DC-BUCK.xlsx

此致、

Tirthal Patel