请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61460-Q1 工具/软件:
您好团队:
在我们的设计中 ,我们使用的是 LM61460AASQRJRRQ1 IC ,您可以查看它并告诉我们您的反馈。
输入电压:5V 至 36V
输出电压:3.3V
Iout:5A 至 5.5A

我将同一器件附加 BOM。
e2e.ti.com/.../0511.DC-BUCK.xlsx
此致、
Tirthal Patel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
在我们的设计中 ,我们使用的是 LM61460AASQRJRRQ1 IC ,您可以查看它并告诉我们您的反馈。
输入电压:5V 至 36V
输出电压:3.3V
Iout:5A 至 5.5A

我将同一器件附加 BOM。
e2e.ti.com/.../0511.DC-BUCK.xlsx
此致、
Tirthal Patel
尊敬的 Tirthal Ji:
如果是,请关闭此主题 — 我将在原始帖子中回复您。 如果没有、请告诉我。
谢谢、
此致、
Taru