This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:TPS63060 激光驱动器

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526182/tps63030-tps63060-laser-driver

器件型号:TPS63030
主题中讨论的其他器件:TPS63060

工具/软件:

我尝试使用 TPS63060 驱动激光二极管。 我有一个 3V 至 6V 直流 (Vin) 的可变电源。 激光二极管的 Vforward 为 2.5V。  在上电期间、电路超出稳压范围、但当我施加阻性负载时、一切都正常工作。 上电期间是否有东西与二极管负载不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rocco:

    您能帮助捕获器件超出稳压范围时的波形吗? 包括 Vin、Vout、Vfb 和电感器电流。

    此致

    TAO