请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63030 主题中讨论的其他器件:TPS63060
工具/软件:
我尝试使用 TPS63060 驱动激光二极管。 我有一个 3V 至 6V 直流 (Vin) 的可变电源。 激光二极管的 Vforward 为 2.5V。 在上电期间、电路超出稳压范围、但当我施加阻性负载时、一切都正常工作。 上电期间是否有东西与二极管负载不同? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.